Post Go back to editing

利用视觉ADAS系统解决行车安全

来看看一组交通安全相关的数据:

 

  1. 世界各地每年有120万人死于交通事故,每天达到了3242人。
  2. 据世界卫生组织分析,在2020年,交通事故的数量会比现在增长67%。
  3. 交通事故的经济损失占世界GDP总量的2%。
  4. 在美国,每年发生640万起官方报道的交通事故。未被报道的事故超过160万起。交通事故带来的损失高达2300亿美元,平均每起交通事故损失3.8万美元。
  5. 据NHTSA(美国国家公路交通安全管理局)报道:“机动车辆引起的受伤和死亡是2~33岁人群受伤和死亡的主要原因。

另一组数据——根据研究,驾驶员的各种疏忽及危险率如下:

  1. 通电话时(增加30%的风险)
  2. 拨打电话(增加300%的风险)
  3. 睡意(增加400%的风险,并占碰撞和轻微碰撞原因的23%)
  4. 用手拿移动的物体(增加900%的风险)

 

无论从事故数量还是伤亡人数,驾驶员人为因素均分别高达各自总数的90%左右。

驾驶员在3s时间内的注意力不集中,造成了其中80%的交通事故,主要表现为车道偏离和追尾事故。

Parents
  • 当前,基于视觉的高级驾驶员辅助系统(ADAS)可以大大降低这些人为疏忽导致的交通风险。

     

    ADI推出基于高性能ADSP-BF60x系列处理器的先进视觉ADAS解决方案,成为当前主流视觉ADAS解决方案之一,轻松实现括路线偏差告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通信号识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等功能。

     

    完整解决方案,请点击http://www.analog.com/zh/content/ADAS_solution_2011/fca.html免费下载。

     

    ADSP-BF60x将具有五项功能的系统的总体成本降低了30%ADSP-BF609(可处理高达百万像素格式)ADSP-BF608(处理高达VGA格式)支持五种并行视觉功能,每秒可处理高达30帧。ADSP-BF60x105°C环境温度下的功耗不足1.3 W,具有同级产品的最低功耗。

     

    为了实现这一功耗,ADI公司采用了直接又特别的概念。这一概念基于两个Blackfin内核,因为已量产的ADAS系统正采用这一架构。然而,那些无法经济高效通过软件模型化的算法已经被用硬件引擎实现,由此产生了高度可配置的视觉处理单元工具箱。

    ADI公司将其称作“流水线视觉处理器”(PVP),如今已成为全新ADSP-BF60x处理器的一部分。虽然采用了低功耗处理技术,但还需要进一步创新,以解决现代设计中最重要的功耗问题,这种方法是外部存储器(DDR2)接口。通过适当分配处理能力,合理利用适量存储器带宽,可以实现最低功耗。此外,一些硬件模块也增强了Blackfin架构,使其能够满足功能安全要求。

    另外,ADI公司提供品种丰富、性能优异的视频解码器/编码器、视频多路复用器/开关和视频放大器。

Reply
  • 当前,基于视觉的高级驾驶员辅助系统(ADAS)可以大大降低这些人为疏忽导致的交通风险。

     

    ADI推出基于高性能ADSP-BF60x系列处理器的先进视觉ADAS解决方案,成为当前主流视觉ADAS解决方案之一,轻松实现括路线偏差告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通信号识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等功能。

     

    完整解决方案,请点击http://www.analog.com/zh/content/ADAS_solution_2011/fca.html免费下载。

     

    ADSP-BF60x将具有五项功能的系统的总体成本降低了30%ADSP-BF609(可处理高达百万像素格式)ADSP-BF608(处理高达VGA格式)支持五种并行视觉功能,每秒可处理高达30帧。ADSP-BF60x105°C环境温度下的功耗不足1.3 W,具有同级产品的最低功耗。

     

    为了实现这一功耗,ADI公司采用了直接又特别的概念。这一概念基于两个Blackfin内核,因为已量产的ADAS系统正采用这一架构。然而,那些无法经济高效通过软件模型化的算法已经被用硬件引擎实现,由此产生了高度可配置的视觉处理单元工具箱。

    ADI公司将其称作“流水线视觉处理器”(PVP),如今已成为全新ADSP-BF60x处理器的一部分。虽然采用了低功耗处理技术,但还需要进一步创新,以解决现代设计中最重要的功耗问题,这种方法是外部存储器(DDR2)接口。通过适当分配处理能力,合理利用适量存储器带宽,可以实现最低功耗。此外,一些硬件模块也增强了Blackfin架构,使其能够满足功能安全要求。

    另外,ADI公司提供品种丰富、性能优异的视频解码器/编码器、视频多路复用器/开关和视频放大器。

Children
No Data