模数转换器(ADC)可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI 拥有业界齐全的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。
ADI 的ADC在应用中需要注意哪些特性呢?请锁定12月12日开播的视频课程【ADI ADC在应用中的注意事项】。本期课程由ADI 中国技术支持中心团队的应用工程师录制,干货满满哦~
本期课程有6个小主题,分别是:
-
一个新的ADC参数:噪声谱密度
-
高速ADC中带宽概念,全功率带宽
-
ADC输入保护
-
ADC内部的数字滤波和抗混叠滤波器
-
ADC片上校准的优势
-
禁用引脚的使用和节约功耗的技术

扫码关注,一键观看
ADC的个新参数或者指标——噪声谱密度。通常我们会用一些直流规格来定义ADC的性能。比如说积分非线性或者微分非线性,以及信噪比,例如包括无杂散动态范围SFBR,这些都是比较重要的ADC参数。噪声谱密度则是当今用来定义ADC性能的一个比较综合的一个规格。
问题来了,为什么现如今会引入『噪声谱密度』这个新指标呢?这个新指标又有相比直流规格有哪些优势呢?锁定课程,12月12日ADI 应用工程师为您解答~

指标全功率带宽常见于高速ADC中,这个指标会远大于转换速率,所以两者会经常发生一个混淆。以AD9222为例,它的转换速率只有40MHz至65MH,但是它的全功带宽高达325MH。如果您还不清楚『全功率带宽』和『转换速率』之间的区别,本期课程的第二个主题一定要看哦~

在设计ADC电路时,一个常见的问题是如何在高压条件下保护ADC的输入。ADC输入的保护具有许多情况和潜在解决方案,您都了解哪些呢?对于保护ADC输入而言,它有确定的准则吗?如果没有,我们该如何操作才能提供所需的保护水平呢?关注本期课程的第三个主题,一起探索~

现在一些ADC的位数高达24甚至32位。对于这种分辨率的ADC而言,它所需要的动态范围或者信噪比很容易超过100dB甚至120dB。这就要求工程师在在前端的模拟调理以及后续的滤波器设计中去做特殊的创意,包括使用模拟和数字滤波器结合在一起,实现一个性能和复杂性的平衡。具体该如何实现实现这个特殊的创意呢?请锁定本期课程的第四个主题——『ADC内部的数字滤波和抗混叠滤波器』。

对于ADC而言,其采样前端会集成一个内部电阻和一个高输入阻抗的可编程增益放大器PGA,用来驱动ADC和缩放输入信号,允许ADC和传感器直接连接。在设计期间,最终也会在模拟输入前面增加外部电阻,这也会引入误差,所以需要通过校准技术来最小化这些增益带来的误差。该主题以AD7606B系列的片上校准为例,为大家展示了ADC片上校准的优势。

本期课程的最后一个主题为大家介绍了ADC的功耗的相关因素,以及可以采用什么技术来节约整体信号链的功耗。其中禁用引脚是一个不错的方法,您对此了解多少呢?欢迎观看本期课程,一起了解~