Post Go back to editing

ADI进博进行时丨以数智之力,促进可持续发展的未来工业

智能制造是中国制造业转型升级的重要方向,如何构建新型智能工厂以助力传统产业数字化是行业正在突破的关键挑战。因此在第六届中国国际进口博览会上,工业数字化依旧是核心看点之一。作为在工业领域深耕几十年的ADI,在此次带来了哪些应用于工业领域令人瞩目的创新方案呢?让我们一起来揭秘~

性能领先的ADI 3D-ToF技术

ADI 3D-ToF技术基于工业领先的CMOS成像以及先进的深度计算技术,该系统使用纳秒级的高功率光脉冲从感兴趣的照度场景中捕获相关的深度信息,结合精确的图像拼接算法,可以通过移动系统对大型不均匀物体进行准确的尺寸标注,从而提高操作效率并减少错误。

从优势性来看,ADI 3D-ToF技术兼具低噪声、高分辨率和高系统效率,正在推动机器视觉在各种应用中的使用,包括工业工厂自动化和仓储物流等。


灵活柔性的移动作业机器人

就未来发展趋势而言,工业自动化领域的作业场景,对设备精细化作业的要求越来越高,环境也会更强调人和机器的融合交互,柔性正在成为工业自动化发展的关键。因此,与传统的工业机器人相比,具有安全、易用、灵活部署等特点的协作机器人在这一领域无疑更具优势。协作机器人以其独特的人机协作优势,为制造业提供了新的解决方案。

此次节卡机器人便“现身”ADI展台,与其底部的移动机器人配合展示了智能灵活的物料搬运与安全、敏捷制造。而在更广泛的协作机器人应用中,ADI可以通过运动控制、功能安全、高级传感、飞行时间(ToF)、机器学习、高速以太网通信和系统级设计等多方面的创新技术赋能。


智慧工厂“雏形”的工业沙盘展示

ADI工业沙盘模型是现场的又一款吸睛展品,以微缩化的产线作业情景带现场观众进行了智慧工厂的“初体验”,不仅有移动机器人的产线作业,更是囊括了ADI丰富的工业连接与过程自动化技术。

 

  • 远距离单对以太网10BASE-T1L可将以太网连接延伸至远程位置的边缘节点,打通边缘端的最后一公里链接;

  • IO-Link连接技术将传统传感器转换为智能传感器,助力实现实时可配置的智能工厂,其中IO-Link主机作为生产核心,可实现传感器和执行器自主调试,提高工厂灵活性和可配置性,而IO-Link传感器与驱动器可实现自主调试和双向通信,无需拆除和更换设备,即可实现工厂现代化转型

  • 时间敏感型网络TSN有助于构建融合网络,消除目前制造车间存在的自动化孤岛实现不同应用、带宽和企业之间的可靠确定性通信和可扩展性支持,在高达千兆的速度下还能以低延迟和低抖动传输重要数据工业以太网促进IT与OT融合。ADI 提供涵盖工业以太网技术、解决方案、软件和安全功能的完整产品系列便支持TSN的新型工业以太网。

  • 软件可配置I/O(SWIO)是一种增强工业自动化灵活性的I/O升级,SWIO支持通过任意引脚访问任意工业I/O功能,且允许在任意时间配置通道。


首次亮相国内的步进电机智能运动控制

想要步进电机平稳运行,设计一套好的运动控制轨迹曲线,相当于完美的运动控制完成了一半。电机的运动轨迹曲线包括梯形曲线和S型曲线,相较于梯形曲线,S型曲线更加平稳,克服了前者加速度突变的不利因素,能够更有效地减小冲击。

ADI Trinamic伺服电机控制芯片能将传统软件算法通过硬件来实现,能够让原本结构复杂的S型曲线变得易于实现,对其有效载荷的干扰最小,让步进电机运行更加平稳,更加节能高效,这些算法还可以帮助工业物料运输车快速、高效地移动重型载荷。


ADI IMU实现动态倾斜检测

在运动场景中测量倾角需要使用传感器融合技术,ADI的6轴IMU包含三轴的加速度传感器和三轴的陀螺仪传感器,是出厂校准过的模块产品,可用于开发稳定可靠的动态倾角类产品,包括建筑、农业、采矿、航海等工业机械,以及其他的苛刻环境中的姿态检测场景,可输出俯仰和翻滚角度参数。

 

在现场的Demo演示中,正是得益于ADI IMU模块,我们可以实现对挖掘机的远程精确操控,亦可应用于无人值守的矿井或者工业用重型机械。


“电机神医”——智能电机传感器解决方案

电机是最广泛的动力设备之一,其非可控故障导致的停机,可能会对生产造成重大损失, 甚至带来安全隐患。如何有效地,通过技术手段,来对电机的健康进行预测性维护,是一个有效的技术手段。

 

 

ADI智能电机传感器SMS解决方案,是专为电机设计的基于AI的高性能预测性维护平台,它使用ADI先进的传感器、测量技术和算法,通过测量电机的多轴振动、磁场和温度条件来提供有意义、可操作的信息方案,可以诊断出多达9种电机典型故障类型。


压轴“大明星”——萌萌哒机器狗

随着机器人技术的发展,机器人不再被设在隔离笼中,而是开始走出笼子,ADI展台的四足机器人——宇树科技机器狗便是这样一位压轴“大明星”。它俏皮地模仿着真实的小狗与人类亲密互动,握手、翻跟斗、撒娇十分全能,赢得了无数现场观众的青睐与喜爱。


其灵活的动作背后,是由ADI为机器人系统提供的完整系统解决方案,包括从电机驱动器和伺服系统到传感和连接技术方案等,为机器狗注入了“科技神经”。

一言以蔽之,ADI聚焦数字化生产中在智能边缘端实现连接、控制和解译的技术趋势进行针对性布局,通过涵盖边缘感知、先进智能运动控制、可靠工业连接、资产健康状况监控等方案的现场Demo演示,展示了ADI智能边缘技术在构建更可持续的工业未来进程中所发挥的重要作用。

以上这些Demo,在今日的直播中ADI中国区工业市场总监蔡振宇也为大家进行了详细介绍,ADI工业自动化行业市场经理祝臻同时还远程连线,以ADI一线专家的洞见,为我们分享了目前制造业的发展趋势与市场前景,详细剖析了ADI在工业领域的全栈式创新方案与技术优势。

扫码观看“云游”ADI进博会工业展品直播回放

同期,ADI还宣布与全球领先的储能电池系统制造商上海派能能源科技股份有限公司就联合实验室的建立达成战略合作。双方将基于彼此在新能源领域的技术积累,强强联手,共同打造领先的储能产品和解决方案。

 

ADI也与常州同惠电子股份有限公司共同宣布建立即时信息共享机制,通过深化沟通渠道,定期开展创新技术交流,以精密技术与工艺共同打造行业领先的卓越品质。双方将在高性能精密信号链领域已有合作的基础上,进一步拓展在模块方案、高速信号链、电源管理等方向的合作创新,通过积极推进双方在产品方案及创新技术上互惠分享,持续提升行业影响力。

此外,ADI在今日下午宣布与储能领域的长期合作伙伴阳光电源股份有限公司签署战略合作协议,进一步深入合作,双方将围绕ADI的电池管理系统,发挥彼此技术优势,共同推动新能源产业迈向高端化、智能化、绿色化。在可持续发展的道路上,ADI与阳光电源有着志同道合的目标与承诺,双方在技术创新与ESG实践中紧密连结与合作,积极助力能源产业绿色转型。

Edit Notes

工业
[编辑人: Admin_ADI 编辑时间: 9 Nov 2023 7:15 AM (GMT -5)]
  • 进博小彩蛋

    对于本届进博会,您对ADI展台有何期待?欢迎各位小伙伴在进博会系列帖子下方留言哦~(11月5 - 10日期间,论坛将更新ADI进博会每日动态。)

    1. 在每日的进博会帖子下方回复“打卡”,持续关注ADI的进博新动态~
    2. 在任意帖子下方留言,分享您最期待在ADI的展台看到哪些“明星”方案与产品。

    注:

    参与“打卡”活动即可获得ADI精美小礼品一份;

    参与“留言”活动即可获得ADI定制笔记本一份;

    两个活动可叠加,数量有限先到先得哦~

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.