最新一季《模拟对话》打包来袭,需要的小伙伴可不能错过哦~
自创刊号至今,《模拟对话》一向是ADI最先进信号采集与处理技术的传播渠道。如此一来,本刊已成为高性能模拟、数字与混合信号处理领域领先的产品、系统解决方案、应用程序和设计技术信息资源。作为面向工程师读者的刊物,由ADI的工程师们亲自撰写的《模拟对话》致力于激励并帮助您实现下一代系统设计。
话不多说,下载传送门在此
《模拟对话》第56卷第一期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-56/number-1/volume56-number1_cn.pdf
《模拟对话》第56卷第二期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-56/number-2/volume56-number2_cn.pdf
《模拟对话》第56卷第三期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-56/number-3/volume56-number3_cn.pdf
《模拟对话》第56卷第四期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-56/number-4/volume56-number4_cn.pdf
-------------------------------------------------------------------

《模拟对话》第56卷第一期
本期介绍
-
光学液体分析原型制作平台为普遍检测指明了道路
-
如何使用DMA在低功耗可穿戴设备中加快外设监测
-
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测—第二部分
-
非常见问题解答—第197期:Rf解密—了解波反射
-
IBIS建模—第3部分:如何通过基准测量实现质量等级为3级的IBIS模型
-
在无线电池管理系统(wBMS)的新时代,安全成为焦点
-
亲爱的,我的充电线在哪里?
-
为什么AMR传感器是高精度位置测量的出色选择?
-
具有可扩展功率和性能的收发器:关键任务通信解决方案
-
如何有效地比较CMOS开关和固态继电器的性能
-
ATE引脚电子器件的电平设置DAC校准
-
可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
光学液体分析原型制作平台为普遍检测指明了道路
测量样品中未知参数的浓度,如pH值、荧光或浊度的目的,可以有多种方法来测量液体实现。一种常见的方法是通过光学技术评估液体,因为它具有非介入性,可提供稳定准确的结果。精密光学液体测量需要电子、光学和化学多领域知识。本文将介绍一种便携式实时检测解决方案和原型制作平台,用于快速实施液体检测。
ATE引脚电子器件的电平设置DAC校准
不同类型的自动化测试设备(ATE)包含测试电子、硬件和半导体器件。定时器件、DAC、ADC、多路复用器、继电器和开关都是测试仪或ATE系统中的支持模块。这些精密信号通过电平设置DAC进行配置。DAC具有DNL、INL等非线性特性。通过增益和失调电压调整可尽量降低非线性特性。本文介绍了DAC的功能、误差,以及如何通过增益和失调电压调整进行校准,以提升电平设置性能。
如何有效地比较CMOS开关和固态继电器的性能
对CMOS开关和固态开关进行有效比较,最好的方法是什么呢?源极和漏极之间的关断电容CDS(OFF)可用来衡量关断开关阻止源极信号耦合到漏极的能力。它是固态继电器(如PhotoMOS®、optomos、光继电器、MOSFET继电器)中常见的规格参数,在固态继电器数据手册中通常称为输出电容。本文将讨论如何从关断隔离度推导出COUT,以及如何通过它来比较固态继电器和CMOS开关的性能。

《模拟对话》第56卷第二期
本期介绍
-
RF通信的数字预失真:从等式到实现方案
-
通过1-Wire技术简化TWS耳机解决方案
-
低噪声Silent Switcher μModule和LDO稳压器改善超声噪声和图像质量
-
使用商业级实验室设备测量超低偏置电流的实用技巧
-
使用新型MEMS开关加快测试能力并提高系统产出
-
高中频采样使宽带软件定义无线电触手可及
-
在IC电源管理这个新领域,有哪些物联网最佳应用?
-
如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声
-
单片驱动器+ MOSFET (DrMOS)技术如何改善电源系统设计
-
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
-
汽车LED驱动器功率转换拓扑指南
-
RF揭秘:散射参数及其类型
通过1-Wire技术简化TWS耳机解决方案
由于主流手机制造商正在逐步淘汰耳机插孔,真无线立体声(TWS)耳塞技术发展迅速并且不断普及,甚至超越了传统的Bluetooth
耳塞。本文展示的设计将先进的1 Wire
技术应用于TWS解决方案,同时克服了成本、功耗、精度、尺寸和高效等一系列挑战。
汽车LED驱动器功率转换拓扑指南
在许多系统中,包括汽车功率输出系统中部署的许多调节器,功率转换调节器的设计都是一项困难而复杂的工作。驱动LED灯串让我们更难以选择功率转换方法。为简化选型过程,本文说明了汽车照明LED驱动器使用的不同开关拓扑的优势、性能取舍和应用。
单片驱动器+ MOSFET (DrMOS)技术如何改善电源系统设计
本文介绍了新型DrMOS技术及其在稳压器模块应用中的优势。单片DrMOS器件可以提高功率密度、效率和散热性能,从而提升终端应用的整体性能。用于优化型高速电源转换器的出色解决方案包括先进的开关MOSFET (稳压器的主要构建模块)和相应的驱动器,这些器件都封装在一个单芯片封装中。

《模拟对话》第56卷第三期
本期介绍
-
如何在射频应用中实现超快速电源暂态响应
-
基于热敏电阻的温度检测系统—
-
第1部分:设计挑战和电路配置
-
第2部分:系统优化与评估
-
-
高性能降压稳压器解决了电流环路中发送器电路的功耗问题
-
如何为家用设备构建不间断电源
-
低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?
-
RF解密—什么是射频衰减器?
-
具有真正上电能力与零功耗的多圈位置传感器(TPO)
-
混合信号PCB布局设计的基本准则
-
如何利用间接电流模式仪表放大器放大具有大直流偏移的交流信号?
混合信号PCB布局设计的基本准则
混合信号PCB设计就像是典型的PCB。需要进行组件布局,布设线路,连接电源和接地层。但是,将所有电路模块都挤压到单个PCB板中,这可能会带来一些信号干扰挑战。所以,对混合信号系统布局的优化可能非常具有挑战性。
低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?
本文介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。本文分析了模拟前端时序、ADC时序和数字接口时序。本文还给出了分析控制评估(ACE)时序工具的示例,这些工具旨在帮助系统设计人员和软件工程师可视化对测量时序的影响或设置。
基于热敏电阻的温度检测系统
本系列文章分为两部分,第1部分首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。此外,还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。第2部分详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统。

《模拟对话》第56卷第四期
本期介绍
-
如何为宽带的精密信号链设计可编程增益仪表放大器
-
如何在更宽带宽应用中使用零漂移放大器
-
如何在高压应用中利用反相降压-升压拓扑
-
简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度、系统级方法
-
制作RF设计原型的较佳方式—使用X-Microwave
-
来自太空的互联网:大容量、低延迟LEO卫星的用户和地面终端中的RFIC进展
-
如何通过最小化热回路PCB ESR和ESL来优化开关电源布局
-
电能质量监测第1部分:符合标准的电能质量测量的重要性
-
适用于低功耗信号链应用的功率优化技术
-
如何使用即插即用的数字D类放大器轻松实现出色的音频性能
-
如何利用超级电容设计简单的不间断电源
如何利用超级电容设计简单的不间断电源
在许多应用中,连续电压供应至关重要。要确保这一点有时并不容易。文中提出了一个新概念,为实现极其紧凑的不间断电源设计带来了一种优化解决方案。线性充电调节器IC用于在系统电压可用时为超级电容器充电。如果系统电压下降,则使用升压调节器将来自储能系统的能量提高至所需的电源电压水平。
制作RF设计原型的较佳方式—使用X-Microwave
通常需要缩短原型制作时间,并降低相关成本。X-Microwave模块化系统和ADI的桥接板支持在60 GHz频段内,快速构建干净、可更改的近PCB原型。与传统的原型制作方法相比,该系统提供更出色的性能,并且相关问题更少。本文简要介绍了X-Microwave平台及其优势,以及详细的使用步骤。
适用于低功耗信号链应用的功率优化技术
本文展示用于优化效率的信号链解决方案和技术。我们介绍功耗调节、功率循环和占空比等用于进一步降低系统功耗的技术(不仅限于选择低功耗产品,有时还远不够)。