Post Go back to editing

月是故乡明,货是官方好!ADI 中国在线商城库存、好礼双升级!

月是故乡明,货是官方好!

临近双节,ADI 中国在线商城产品库存再升级,

一大波产品和评估板上架,

快来搜一搜有你需要的产品么~

库存上新,好礼也升级!

即日起,下单即可获赠

精美好礼一份,欢迎领取哦!

GiftGiftGift

下单有礼

9月11日起至10月31日在ADI 中国在线商城下单,凭下单时登录myAnalog账号的邮箱即可领取ADI为您准备的精美好礼一份。

奖品领取步骤:

  1. 扫描下方二维码提供您在 ADI 中国在线商城 下单时所用的myAnalog邮箱;

  2. 经审核,您的订单开始寄送后,我们会在5个工作日内派发奖品;

  3. 奖品寄送地址为您在表单中提供的信息;

  4. 同一客户(myAnalog邮箱)只能领取奖品一次。

 扫码填写邮箱领奖

热销芯片和评估板推荐

高级主动学习模块ADALM2000

ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够探索几十MHz范围内的信号和系统,不存在传统实验设备相关的成本和容量。

ADALM2000,¥1,632.74

AD-M2KCBL-EBZ,¥64.05

µModule 稳压器LTM4700

LTM4700 是一款双通道 50A 或单通道 100A 降压型μModule (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。LTM4700 内置了快速模拟控制环路、精准型混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件

LTM4700IY,1,467.43起

LTM4700IY#PBF,¥1,177.03起

DC2702B-B,¥650.74

DC2702B-A,¥587.51

LTC1923EGN | TEC 温度控制器,2.7-6.0 VINDC388C

演示电路 DC388 使用 LTC1923 热电冷却器(TEC)控制器。它为光纤激光器基于 TEC 的温度控制提供了完整的温度控制解决方案。激光温度可控制在高于或低于环境温度,在变化很大的环境温度下,设定点稳定性通常在 0.05ºC 以内。使用螺丝刀驱动电位计或 14 位板载 DAC建立温度设定点。

DC388C,¥1,016.83

本地电源 A2B 从机模式( I2S/TDM,无 PDM 麦克风 )EVAL-AD2428WG1BZ

汽车音频总线(A2B)系统由一个单主机和至少一个从机组成,其中主控制器上的收发器用作主机。该主机收发器能为所有从机节点生成时钟、同步和成帧信号,且可通过控制总线(I2C)编程,实现配置与回读。

A2B数据流中内置该控制总线的扩展版本,使主机可以直接访问从机收发器的寄存器和从机节点上以I2C连接的外设。收发器可通过I2C和多通道I2S/TDM接口直接连接到PDM麦克风和多个外设。最后,该收发器还支持A2B总线供电特性,其中主机节点通过用于通信链路的以菊花链连接的相同双绞线线缆为从机节点提供电压和电流,从而无需总线供电从机节点上的电源。由于给定A2B系统可采用多种配置,因此可以组合使用多个评估平台以验证系统操作

EVAL-AD2428WG1BZ,¥1,265.71

LTC6820 isoSPI演示板(需要DC590B)DC1941D

演示电路1941是一款基于LTC6820的isoSPI收发器板。LTC6820提供一种通过单双绞线连接实现标准串行外设接口(SPI)器件互连的方法。这种专有2线式接口称为isoSPI。LTC6820将高达1Mbps的SPI信号编码为通过双绞线和简单脉冲变压器传输的差分isoSPI信号。在双绞线的另一端,isoSPI信号可转换回为SPI(使用另一个LTC6820)。

DC1941D,¥589.36

DC590B,¥474.41

DC1894B,¥1,339.41

DC1942C,¥1,178.71

DC2026C,¥693.31

A2B D 类放大器模块ADZS-AUDIOA2BAMP

A2B D类放大器模块利用ADI的低延迟A2B音频总线技术,内置通过A2B总线从系统中连接的A2B节点接受音频的AD2428W A2B收发器(用作A2B从机)。ADZS-AUDIOA2BAMP模块将接收到的A2B数据驱动至一对高效率、数字输入、立体声SSM3582 D类音频放大器。音频以数字方式传输到放大器,从而尽量减少数字环境中信号损坏的可能性。

ADZS-AUDIOA2BAMP,¥916.16起

适用于烟雾探测的集成光学模块ADPD188BI

ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。

ADPD188BI-ACEZR7,¥53.09起

EVAL-ADPD188BIZ-S2, ¥542.32

EVAL-CN0537-ARDZ, ¥456.12

AD5933 评估板EVAL-AD5933EBZ

AD5933 是一款高精度的阻抗转换器系统,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的 ADC。频率发生器允许用已知的信号来激励外部复阻抗。外部阻抗的响应信号由片上 ADC 进行采样,然后由片上 DSP 引擎在每个激励频率下进行 DFT 处理。

EVAL-AD5933EBZ 评估板还集成了高性能调整型16 MHz表贴晶振,如需要可用作AD5933的系统时钟。通过USB微控制器可与AD5933接口,该器件可产生与AD5933通信所需的I2C信号。通过位于PC上并从PC运行的Visual Basic 图形用户界面可与USB微控制器接口。

EVAL-AD5933EBZ,¥447.71

评估带集成 VCO 的 ADF4371 微波宽带频率合成器EV-ADF4371SD2Z

EV-ADF4371SD2Z 可评估 ADF4371 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))的性能。该评估板包含具有集成 VCO、USB 接口、电源连接器和微型 A (SMA) 连接器的 ADF4371 频率合成器。此板需要 SDP-S 板(套件中未提供)。使用 SDP-S 可以对 EVADF4371SD2Z 器件进行软件编程。

EV-ADF4371SD2Z,¥6,851.39

ADL5511 评估板ADL5511-EVALZ

ADL5511-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/100 mA电源。应将5V电源连接到标有VPOS和GND的线夹引线。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(RFIN)。包络输出信号可通过标有VENV的SMA连接器访问。RMS输出和包络参考信号可通过标有VRMA和EREF的线夹引线访问。要通过SMA电缆访问RMS输出和包络参考输出,可以将SMA连接器焊接到标有VRMS1和EREF1的焊盘上。

ADL5511-EVALZ,¥1,065.07

 

ADF4360-7 评估板

EV-ADF4360-7EB1Z

EV-ADF4360-7EB1Z评估板旨在评估由集成式PLL和VCO组成的频率合成器ADF4360-7的性能。该评估板包含ADF4360-7BCPZ、USB连接器以及用于RF输出的SMA连接器。未填充的SMA外形尺寸适合配置电源、芯片使能(CE)和外部基准输入。该评估板还包含环路滤波器以构成PLL。必要时可根据用户的PLL要求进行修改。该板随附电缆用于连接PC并行端口以便进行软件编程。

EV-ADF4360-7EB1Z,¥1,119.09

AD8418A评估板,用于双向、零漂移、电流检测放大器AD8418ARM-EVALZ

AD8418A是一款高压、高分辨率分流放大器。设定初始增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.15%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8418A在输入共模电压处于−2 V至+70 V范围时,具有出色的输入共模抑制性能;它能够在分流电阻上进行双向电流的测量,适合各种汽车和工业应用,包括电机控制、电源管理和电磁阀控制等。

评估板 AD8418ARM-EVALZ 用于双向、零漂移、电流检测放大器,支持采用MSOP封装的AD8418A。

AD8418ARM-EVALZ,¥203.36

AD8418AR-EVALZ,¥196.45



链接
[edited by: Admin_ADI at 7:42 AM (GMT -4) on 22 Sep 2023]
Parents Reply Children
No Data