Post Go back to editing

宠粉福利来袭丨庆祝上线10周年,ADI中文技术论坛焕新启航!

各位小伙伴!

2023年是ADI中文技术论坛自建立起,

迎来的第10个年头啦~

时光荏苒,转眼10年时间,

不知小伙伴们还记不记得我们相伴的点点滴滴呢?

10年,ADI中文技术论坛实现了数十个热门技术领域的广泛涵盖,汇集上万条实践技术问题&专家解答,提供海量ADI一手实用资料以及技术分享。

10年,ADI中文技术论坛作为供学习交流,资源分享的平台始终矗立,启发着一届又一届的从业者,见证了一个又一个技术大牛的诞生。

如今,ADI中文技术论坛仍在不断积累,推陈出新!

 

外观重塑更流畅丝滑更人性化的界面。

全新的设计和布局,让您能够更轻松地找到感兴趣的内容和功能。

界面更加简洁美观,使您在浏览和交流过程中更加方便与高效。

新增6大专区更多一线技术专家坐镇。

边缘人工智能SOC嵌入式安全与1-Wire能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)GMSL
通用SOC/MCUTrinamic 运动控制和电机驱动,新增6大技术专区!

 

20个技术领域覆盖,每个专区都有对应的ADI专家和热心志愿者提供解答和指导。

持续内容输出,提供免费且有价值的资源。

来自ADI的第一手技术与资料、产品信息、开源项目、教程电子书、工具软件等将持续不间断更新,无论你是想学习新技术、寻求帮助、分享经验,还是探索技术最新动态,论坛都能满足你的需求,为您的技术之路提供强有力的支持。

提出您的棘手设计问题,浏览我们丰富的知识库,ADI技术支持与您近在咫尺!

 

值此上线10周年之际,我们也准备了精美好礼——

凡在本帖下方留言,分享您与ADI中文技术论坛的点滴:咱们相遇的时间,咱们通过谁相遇的,您在论坛留下过什么样的问题,又是哪一位工程师为您解答.....诸如此类的信息,即有机会获得ADI精美盲盒一个。(限量100份,发完即止)



超链接
[edited by: Admin_ADI at 6:08 AM (GMT -4) on 22 Sep 2023]
  • 第一次使用adi芯片,还是在被其他品牌232假货芯片狂虐时。可能当时adi的232芯片假货较少了。买了adi的232芯片后,串口通信恢复正常

  • 第一次使用adi芯片,还是在被其他品牌232假货芯片狂虐时。可能当时adi的232芯片假货较少了。买了adi的232芯片后,串口通信恢复正常

  • 第一次是在大一时候,仿照电子设计大赛获奖作品搞的信号发生器。用的9850,dds。当时挺贵的,焊坏了一片,心疼死了。

  • 第一次是在大一时候,仿照电子设计大赛获奖作品搞的信号发生器。用的9850,dds。当时挺贵的,焊坏了一片,心疼死了。

  • 认识ADI的契机在于大学时参加了电子设计竞赛,需要用到ADI的一些产品和技术。我对ADI的印象非常深刻,因为ADI的产品质量高,性能强,而且涵盖了很多领域,如模拟信号处理、数字信号处理、传感器、无线通信等。ADI中文论坛和ADI智库是我经常浏览的地方,里面有很多关于ADI产品和技术的讨论和问答,还有一些教程和案例。我觉得这个论坛非常有用,可以帮助我学习和解决问题。ADI对我而言是一个非常值得尊敬和信赖的公司,不仅提供了优秀的产品和技术,还为电子工程师和爱好者提供了一个良好的学习和交流平台。

  • 我和ADI的相遇是在去年接了一个多源时钟输出模块的项目之后,那时我还是一个实习生,还在学校没有毕业,经过和导师、企业师傅的商定,决定选择ADI的AD9545芯片作为主要研究对象,在研究过程中,第一次读详细的英文数据手册和寄存器配置手册,让我感到很头疼,这很影响项目进度,后来,我开始在ADI论坛上进行提问,大神们耐心地回答了我的问题,尽管现在看起来那些问题有些幼稚,此外,我还意外的获得了Sang.Jim的邮箱,他真的帮了我很大的忙,有很多问题并不在他的职责范围之内,他依然给我讲解了一些守时的配置方法和基本知识,很令我感动和感恩,ADI是一个有人情温度的厂商,希望ADI越来越好,ADI论坛越来越好!