ADI最受欢迎的《应用笔记》大盘点

ADI应用笔记,下载过的盆友不少吧?版主为大家汇总了最受欢迎的10篇,一起看看吧~

1)实际的模数转换过程涉及到两个关键概念:离散时间采样和量化所致有限振幅分辨率,而了解这些概念对于应用DSP至关重要。那么问题来了,你真的了解它们吗?不了解的快快下载《采样数据系统基本原理》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-282_cn.pdf

2)这篇《高速ADC测试和评估》是ADI高速转换器部门用来评估高速 ADC的特征测试和生产测试方法,我们公司自己都在用,你真的不需要吗?http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN_835_cn.pdf PS:本文仅供参考, 不能替代产品数据手册~

3)引脚构架芯片级封装(LFCSP)的使用,你遇到到困惑吗?《LFCSP设计与制造指南》为你提供一些指导,或许可揭开你的困惑哦http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-772_cn.pdf

4)可编程模数是基于累加器的典型DDS构架的修订版,它将DDS的使用扩展到要求精确有理数频率合成器的应用(例如任意频率应用)。应用笔记《具有可编程模数的直接数字频率合成器(DDS)》为大家介绍了ADI第一款可编程模数构架、基于累加器的DDS产品。http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-953_cn.pdf

5)逐次逼近型(SAR) ADC 使用了许多新技术来改善分辨率,了解这些器件的工作原理对于预防故障和错误很重要。《了解PulASR ADC支持电路》从一般意义上讨论了使用SAR ADC时易犯的错误,以及如何预防这些问题。在使用SAR ADC的盆友,你肯定需要这个~http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-931_cn.pdf

6)想知道如何针对于OC-I2 应用实现地抖动、高速622.08 MHz时钟吗?想知道如何在可编程斜下实现较低速率的时钟(如SYNC帧基准再生)吗?……想知道的话,快下载应用笔记《基于AD9540产生多时钟输出》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-769_cn.pdf

7)PCB布局布线技巧,实实在在的干货啊!在高速模拟信号链设计中,PCB布局布线需要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,设计工程师都应尽量消除最佳做法的误差,而不要过分计 较布局布线的每一个细节。ADI《高速ADC PCB布局布线技巧》提供的技巧对你的下一个高速设计项目一定会有所帮助的,不信,不看啊http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1142_cn.pdf

8)只需五步,你就可以设计出基于高中频窄带应用的最佳ADC前端。哪五步?应用笔记《ADC变压器耦合前端设计》为您一一介绍http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-935_cn.pdf

9)集成隔离电源(isoPower)的iCoupler数字隔离器采用开关 电流约为700 mA、频率高达300 MHz的DC-DC转换器,以如此高的开关频率工作自然会引起人们关于辐射和传导噪 声的担忧。对于含有isoPower器件的应用的辐射和噪声控 制,PCB布局与结构是非常重要的。

想知道对于isoPower器件的辐射控制都有哪些建议吗?下载《isoPower器件的辐射控制建议》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-0971_cn.pdf

10)ADC驱动器——通常设计用于提供此类信号的电路——执行多种重要功能,包括幅度缩放、单端-差分转换、缓冲、共模失调调整、滤波等。《高速差分ADC驱动器设计考虑》主要帮助大家思考在设计ADC驱动器时必须考虑的各种因素。深入了解差分放大器并从设计之初即注意ADC驱动器设计细节,有利于减少将来的问题,降低风险,确保设计的鲁棒性。

http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1026_cn.pdf