关注能源,关注ADI这些参考设计

智能电网技术开发工程师借助ADI的先进数字和模拟信号处理技术,打造新一代智能电网电能基础设施。 ADI的IC提供广泛的高性能和高精度产品,针对智能电网应用优化,包括电表、可再生能源系统与存储,以及动态电网集成管理和通信系统。 ADI高性能的硬件平台配合完整软件解决方案,最切合您的设计及应用需求。

今天为大家推荐几款ADI能源类参考设计,每项设计我们都为您提供免费资源下载哦~

电能质量分析仪

电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的设备。可以对电网运行进行长时间的数据采集监测,同时配备电能质量数据分析软件,对测量数据进行各种分析。

pqa_b

本设计采用DSP + ARM的双处理器架构,DSP负责数据采集及算法处理,ARM负责通信协议及人机接口处理。模拟信号采集由2片ADI的16位分辨率8通道同步采样的AD7606完成,实现最高采样率达100KSPS,保证了通道间的精度和信息完整性。DSP处理器采用ADI面向智能电网输配电领域应用的双核Blackfin处理器ADSP-BF607,其单核最高工作频率可达500MHz,可以达到最高的数据采集和计算效率,及时检测电网频率并动态调整采样频率,实现工频和采样频率的同步。

下载完整文档及资源:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-pqa.html

基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统

本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战:

•  实现“平台”式开发

•  复杂的通信协议和多种不同的通信协议栈

•  实时性要求非常高的信号处理能力并且有很高的系统可靠度

•  广域IED时间同步

•  降低系统成本和开发成本

IEC61850_big

下载完整文档及资源:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-iec61850.html

基于ADE7878的三相电能表

电能计量在庞大的能源系统中起到非常重要的作用。随着能源技术的不断发展,人们对能源计量越来越重视,精确测量消耗或产生的电能以及对电能质量监控的重要性日益提高。

ADE7878_board

本设计采用ADI的高精度、三相电能测量芯片ADE7878进行电能计量,包括有功、无功和视在电能的计量。实现了电压、电流有效值测量,功率因数测量,以及电压跌落、过压和过流检测、相序检测等电能质量测量功能。

下载完整文档及资源:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-ade7878.html