“ADI 2016夏令营”干货分享:测量自己的心电图

“ADI 2016夏令营”于上周圆满结束,营员们度过了难忘的三天,收获满满。在夏令营上,“西北模电王”杨建国教授为大家做了关于ECG的专题讲座,教会了大家如何搭建能测量自己心电图的电路。杨教授希望有更多的爱好者能够了解ECG方面的知识,于是把讲座的PPT分享出来。大家学习下吧,纯干货哟!

attachment.pdf
  • @

    您好,请教关于AD7655无法正确取得A2和B2的数据的问题,具体:

    AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。

    电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供。

    实验现象如下:

    将A0=0,可以正确得到A1和B1数据;将A0=1,可以正确得到A2和B2数据。

    但是A0输入一个连续高低点平后,希望正确得到A1,B1,A2,B2的数据。但是发现A1和A2都是同一个数据(是基本等于A1的值);

    B1和B2都是同一个数据(是基本等于B1的值),也就是数据线上的数据都是A1和B1的值,无法取得A2和B2的数值。

    谢谢!

  • 请重新开个贴提问,才好方便其它工程师看到哦。