《模拟对话》是一份ADI出版的免费科技杂志。自公司创立后的第二年即1967年以来,每月发行一期。《模拟对话》起到论坛的作用给大家提供了一个交流的平台。人们在此交流有关现实世界中信号处理系统设计的电路、系统以及软件各方面的创意、解决问题的答案以及远见卓识。
《模拟对话》第56卷第3期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-56/number-3/volume56-number3_cn.pdf
-------------------------------------------------------------------
如何在射频应用中实现超快速电源暂态响应
第一篇文章展现了在无线,尤其是在射频领域应用中实现超快速电源瞬态响应的实 用方法。其旨在解决由于电源瞬态消隐时间给系统设计开发者带来的信号处理效率 低下的问题与挑战。并引入了Silent Switcher® 3单片电源产品实现最佳瞬态性能。
基于热敏电阻的温度检测系统—第1部分:设计挑战和电路配置
本文探讨设计基于电热调节器的温度测量系统的过程,以及在设计时遇到的挑战, 并将它与基于RTD的温度测量系统进行比较。此外,还简要介绍电热调节器选择、 配置权衡,以及∑-∆ ADC在这个应用领域中的重要作用。第2部分详细介绍如何优化 和评估基于热敏电阻的测量系统。
高性能降压稳压器解决了电流环路中发送器电路的功耗问题
本文介绍如何使用LT8618(一款100 mA的高速同步单片降压型开关稳压器)代替 LDO稳压器,为电流环路发送器设计紧凑型电源。我们评估了其性能,并选择了 满足严苛的工业标准所需的组件,此外还提供了效率、启动、纹波等测试数据。
非常见问题解答—第203期:如何为家用设备构建不间断电源
本月的非常见问题主要是关于如何防范Wi-Fi路由器和其他家用设备断电的问题。 如何做到?可以使用汽车电池作为备用电源,设计家用不间断电源。该电源连接 至降压-升压转换器,生成稳定的12 V/5 A电源,用于为Wi-Fi路由器供电;连接至 6.5 V/1.5 A降压转换器,为无绳电话供电。
低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?第一部分
本文探讨了保持低功耗系统精度的同时降低功耗的时序因素和解决方案。这对测 量和监测应用来说不可或缺。本文分析了模拟前端时序、ADC时序和数字接口时 序,第1部分侧重于∑-∆架构,与SAR ADC架构相关的注意事项将在第2部分中介绍。
基于热敏电阻的温度检测系统—第2部分:系统优化与评估
设计并优化基于电热调节器的应用解决方案面临着不同的挑战。“基于热敏电阻的 温度检测系统—第1部分”探讨了传感器的选择和电路配置。另一项挑战在于如何 实施测量优化。本文将详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统。
非常见问题解答—第204期:RF解密—什么是射频衰减器?
在此“非常见问题解答”中,我们提问:什么是射频衰减器?如何为我的应用选 择合适的衰减器?射频系列将继续为非射频工程师答疑解惑,讨论IC衰减器,并 对其类型、配置和规格提出一些见解。本文旨在帮助工程师更快了解各种IC产品, 并为终端应用选择合适的产品。
具有真正上电能力与零功耗的多圈位置传感器(TPO)
位置传感器和编码器在汽车和工业应用中无处不在,对于这些应用,始终知道系 统的位置至关重要。本文介绍一种经过简化的新解决方案,它将取代目前笨重且 昂贵的解决方案,让不具备电磁系统设计经验的设计人员也能轻松构建新产品。
低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?第二部分
下一篇文章介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决 方案,以满足测量和监控应用的要求。它探讨了模拟前端时序、ADC时序和数字 接口时序方面的信号链考量。这篇文章主要介绍逐次逼近寄存器ADC (SAR ADC)。
混合信号PCB布局设计的基本准则
混合信号PCB设计就像是典型的PCB。需要进行组件布局,布设线路,连接电源和 接地层。但是,将所有电路模块都挤压到单个PCB板中,这可能会带来一些信号 干扰挑战。所以,对混合信号系统布局的优化可能非常具有挑战性。
非常见问题解答—第205期:如何利用间接电流模式仪表放大器放大
具有大直流偏移的交流信号? 在许多系统中,包括汽车功率输出系统中部署的许多调节器,功率转换调节器 的设计都是一项困难而复杂的工作。驱动LED灯串让我们更难以选择功率转换方 法。为简化选型过程,本文说明了汽车照明LED驱动器使用的不同开关拓扑的优 势、性能取舍和应用。
修改
[edited by: Admin_ADI at 1:50 AM (GMT -5) on 31 Jan 2023]