Post Go back to editing

能够最大延长电池寿命?nanoPower是一项怎么样的技术

Nanopower是一种特别的技术,可以使单功能模拟信号IC和混合信号IC消耗的电源电流或静态电流(IQ)低于1 μA,帮助大幅降低功耗,从而延长电池的使用寿命。ADI公司的nanoPower Technology产品使设计人员可选用更小巧的电池,减少电池充电或更换电池需求,从而延长产品正常运行时间。

电池供电应用继续呈指数增长,包括数量庞大的物联网(IoT)设备、可穿戴设备、健康状态监控器和现场传感器。这些设备突破了技术极限,要求实现更长的运行时间、更低的散热和更小巧的外形。静态电流(IQ)是占空比系统中的主要功耗因素,降低静态电流有助于发挥系统优势。ADI的nanoPower Technology产品消耗的静态电流不到1 μA,使系统能够发挥出色性能,实现更低散热和更长的工作寿命。

典型的电池供电应用大部分时间都处于空闲状态,等待处理某些事件。这些可能是按一定的时间间隔定时发生的事件,或者是由用户使能的事件。系统会执行正确的操作,例如读取传感器并显示结果,然后回到睡眠状态,等待下一个事件。由于在工作和空闲状态下消耗的电流很少,所以系统采用更小的电池,也能保持更长时间的正常运行。我们来看看一些真实的日常示例:

  • 用于监控天气和空气质量的远程环境传感器
  • 未使用但也未关闭的无线鼠标
  • 车辆已经熄火,但是大灯仍然开启

Nanopower使单功能模拟信号IC和混合信号IC在等待模式下消耗的电源电流或静态电流(IQ)低于1 μA。阅读以下内容,详细了解nanopower IC(从稳压器和电源监控器,到运算放大器和比较器)如何改变您的系统设计。

物联网中使用nanoPower Technology

物联网(IoT)传感器电路需要保持长久运行,且经常用于现场环境中,通常由电池或可再生电源(例如光能)供电。这些器件的载荷一般很稳定且较低,但在测量和传输数据时,会产生峰值功耗。nanoPower Technology解决方案可以优化这些应用的轻负载和峰值功耗要求。

边缘人工智能

设备内置的人工智能(AI)正在彻底改变机器学习。集成边缘人工智能的设备减少了对低延迟时间决策的需求,且可以避开数据传输至云过程中的瓶颈。但这些器件也面临着挑战:需要在非常低的功率下运行。

医疗应用

随着医疗健康服务从医院延伸至家庭和外部世界,人们对医疗设备的需求随之不断变化和增长。低功耗测量和通信已成为影响监测和提供诊断治疗的关键因素。Nanopower Technology产品可以助力延长电池的使用寿命,支持采用更小尺寸的电池,使设备更轻、更易于使用,更有可能给出正确的结果。

便携式仪器仪表

部署人员进行现场测量不仅耗时,且成本高昂。此外,还必须确保一开始得到的测量结果就是准确的,以免重复进行这些耗费能源的测量。除此之外,便携式仪器仪表必须轻巧、易于携带。nanoPower Technology产品可以解决性能和功耗这一两难问题,为需要解决新技术挑战、善于创新的设计人员提供了有力帮助。

消费电子

消费电子设备是集成nanoPower Technology的主要应用领域。它们采用构建模块方法,使系统架构师和设计人员能够选择一些特殊功能,并优化系统的整体性能。许多nanopower产品(例如电源监控器和比较器)仅耗费很少的电能,所以集成在系统中均可视为无能耗器件。

工业应用

nanoPower Technology对线路供电设备同样有益,能够减少散热需求,尤其是对于本身空间有限,且没有强制冷却措施的系统。此外,这些系统能够降低待机功率和整体系统功耗,从而减少碳排放。

  • MAXESSENTIAL02:模拟电源基础工具箱

    这个示例工具箱可用于在购买完整评估板之前评估多种电源转换解决方案,包括LDO、降压、升压和降压-升压控制器,以及具有代表性的nanopower、uSLICTm模块和ContinuaTm系列产品(适用于线路和电池供电应用)。

    主要特性和优势

    • 快速测试和原型制作
    • nanoPower Technology将待机(静态)电流降至毫微安培水平,有助于延长便携式设备和可穿戴设备中的电池寿命
    • 不间断备用电源解决方案组合使用降压和升压功能,通过单个超级电容为设备供电

  • 特色产品——

    MAXM17225是一款nanoPower、超低IQ (300nA)升压模块,采用微型eMGA封装。该IC保证以低至0.88V电压的启动,启动后,输入电压VIN可以降低至0.4V,因此非常适合随时间放电的电池供电设备。它具有超低的300nA静态电流,能够延长电池寿命,从而延长产品的使用寿命。该IC采用0.4V至5.5V输入电压,可以升压至1.8V至5V可编程输出电压。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/maxm17225.html

    MAX38640–MAX38643是超低330nA静态电流降压(降压)DC-DC转换器的nanoPower系列,其工作电压为1.8V至5.5V,支持高达175mA、350mA、700mA的负载电流,峰值效率为96%。停机时,只有5nA的停机电流。这些器件提供超低的静态电流、小的总解决方案尺寸和整个负载范围内的高效率。MAX38640–MAX38643非常适合电池寿命较长的电池应用。

    产品详情:https://www.analog.com/cn/products/max38643.html