精密技术信号链允许在各种设计权衡之间轻松变换,以为应用创建优质的终端解决方案。利用ADI公司完整的精密技术信号链加速技术选择和实施,这些信号链汇集了50多年的洞察力和专业知识。结合适当的工具、专门开发的知识库和可定制的解决方案,ADI的精密技术信号链能够轻松采用。每个信号链都允许进行简单的修改,以满足每个独特的应用需求。
今天,斑竹带来一份最受欢迎的ADI精密技术“提升计划”,助力您的精密技术分析设计快人一步!

--------------------------------------------------------------
ADI精密信号链ADAQ系列µModule 解决方案
ADI精密信号链μModule 解决方案利用异构集成,为精密数据转换提供完整的解决方案。这些解决方案可以将组件选择、优化和布局从设计人员转移到器件,从而减少了设计迭代。此外还可帮助系统级设计人员显著减少尺寸、总拥有成本和缩短产品上市时间。在线培训课程《ADI精密信号链ADAQ系列µModule 解决方案》全面介绍了ADAQ系列µModule 解决方案以及在设计信号链时的一些注意事项。

变革窄带宽精密信号链应用设计过程
设计窄带宽的精密信号链为了提供最高的精度、稳定性和分辨率,需要优先考虑信号链的低频规格。这些高精度的信号链为客户的应用提供稳健、可重复、高质量的测量方案并帮助客户提出各类解决方案来应对最苛刻的精度挑战。
这些信号链能够与ADI出色的设计支持工具产品系列结合使用,以简化设计过程,帮助您更快向市场推出能够在您的最终应用中生成有用见解的解决方案。
在线培训课程《变革窄带宽精密信号链应用设计过程》,主要介绍ADI的精密窄带宽信号链工具平台。这个平台可用于支持这些信号链的技术以及使系统设计人员能够针对其最重要的参数构建和优化解决方案的工具。

Pipeline流水线 ADC基本知识和常见问题教程
目前市面上的主流ADC构架可分为三种:Pipeline ADC、SAR ADC以及Delta Sigma ADC。Pipeline ADC是高速应用中常见的ADC类型,顾名思义,它是一种流水线式结构,因此它的采样频率可以做到很快,常应用于视频图像处理、通信等高速应用中。
在线培训课程《Pipeline流水线 ADC基本知识和常见问题教程》,将主要对流水线ADC的构架和原理进行介绍,以及介绍使用中的两个常见问题:前端驱动设计和时钟抖动对转换器性能的影响。

精密信号链设计——权衡取舍,实现最佳的噪声性能
在设计精密数据采集测量信号链时,最大的挑战之一是管理信号链多级之间的噪声平衡:需要多少增益?增益级能否直接驱动模数转换器?数字滤波是否有作用?
带着这些问题,在线培训课程《精密信号链设计——权衡取舍,实现最佳的噪声性能》介绍了从传感器到模数转换器输入,在构建优化信号调理解决方案时面临的挑战和取舍。

信号链滤波基础知识介绍
滤波是精密数据采集信号链的重要组成部分。信号滤波不足会导致噪声水平显著上升且测量输出中出现杂散信号。
在线培训课程《信号链滤波基础知识介绍》分享了滤波的必要性以及滤波器设计所需的一些关键考虑因素。看完本期课程,您将了解信号链中需要滤波的情况、不同类型滤波器的关键指标以及如何使用模拟滤波器向导设计滤波器。

振动信号的精密采集信号链设计考量
工厂里,通过解读机器工作振动信号,可以搞清楚机器的运行状况,并进行提前维护;铁轨上,通过解读轴承车轮振动信号,可以提前优化车身性能,保障高铁稳定运行;快递中,通过监测运输集装箱振动信号,可以保证货物运输安全……振动信号的利用能够各行各业都带来便利,而振动信号的变化往往十分微小,如何将微小的物理信号进行采集并进行精准解读?精密采集信号链十分重要。
在线培训课程《ADI振动信号的精密采集信号链设计考量》探讨了振动信号的精密采集信号链设计需要考量的一些因素和指标,及针对这些考量ADI所能提供的典型的解决方案。

电子书:《电流测量信号链解决方案》
ADI的电流测量信号链解决方案包括各种用于在大多数环境下精确测量电流的精确、可靠解决方案。从监控电机、DC/DC 转换器和螺线管中的相电流到 ATE 环境中的漏电流,ADI 的信号链提供经过验证的性能,并已针对特定的总线电压范围、电流范围和传感器类型进行优化。《电流测量信号链解决方案》内含信号链、参考设计以及深度技术文章,旨在帮您了解如何应用 ADI 的行业领先技术解决电流测量的问题。

解决方案:《精密测量解决方案》
从电气化汽车、数字健康,到仪器仪表、智能工业、能源可持续性,以及任何高精度信号链中的严苛应用,精密技术信号链都在其中发挥着重要的作用,一个好的精密技术信号链允许在各种设计权衡之间轻松变换,以为应用创建优质的终端解决方案。为帮助工程师更好地选用产品、熟悉开发平台并完成相关设计,《精密测量解决方案》手册包含技术文章、产品速递、培训信息等合计17条内容。

信号链平台:《ADI精密窄带信号链平台解决方案助力系统开发》
凭借ADI几十年的技术深耕和基于ADC、DAC、放大器、隔离技术、基准电压源、模拟开关与多路转换器等模拟领域专业知识,以此核心精密技术为铺垫,通过技术的组合构建了稳定一 致的信号链平台设计。平台化构建以模块化、可配置、可扩展及高度灵活性为前提,适应性强且使方便灵活,提供从需求研究、方案评估、设计过程到验证全过程的全方位技术支持。使 用者基于信号链平台进行设计时,会开启一段简单而又非凡的设计之旅。