电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会,ADI展出这些东东

坛子里的大侠可造?2016第三十三届电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会将于11月2日在东莞拉开序幕。此次展会将是产、学、研、用相融合的一次行业盛会,东莞附近的大侠不容错过哦~

时间:11月2日~11月3日

地址:东莞嘉华大酒店(广东省东莞市家具大道 1 号)

在展会上,ADI除了在展区的B1、B2展台为大家展示最新电能计量技术、产品及Demo外,还将有一场知识含量超高的演讲——『电能表误差和故障的在线自检测技术』,该演讲由ADI能源管理产品总监 Mike Wilson带来,将于11月3日上午在东莞嘉华大酒店5楼大宴会厅进行,届时欢迎各位参展的大侠们现场围观。

版主开始爆点料了,搬好小板凳认真听讲啦~

一个技术

在B1、B2展台上,ADI将携带一种在电表中使用的全新监控技术——mSure,与大家见面。mSure系统能够在现场持续监控电表精度,提供内置的自我测试功能,用于监查电表在使用寿命内的性能。咱们的官网上有篇介绍该技术的文章,有兴趣的大侠可戳链接提前了解下。http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Big-Opportunities-for-Meter-Data-Analytics_cn.pdf

图1. mSure模型

两款Demo

Demo演示在展会上总是那么的受青睐,此次展会上,ADI带来的Demo有

  • 基于mSURE误差在线监测技术的单相电能表
  • 基于ADE9078的高精度三相电能表

(有关Demo的介绍,我们将在展会结束后进行跟帖分享,敬请期待)

三组产品

在展台上即将展示的三组产品中,有一款是近期才发布的哦。咳咳,考验是不是“真爱”的时候到了,知道哪款是最新发布的请留言示意下

  • 业界首款集成芯片级电源隔离的计量芯片组ADE7978 + ADE7932/7933
    • ADE7978+ADE7933首次将业内久负盛名的ADE计量产品及iCoupler/isoPower磁隔离技术成功的结合在一起,完美解决了三相电能表设计中的采样及电源隔离问题——从而可以采用低成本的锰铜分流器取代CT,在降低系统成本的同时彻底解决了CT在直流分量及外部磁场环境下的饱和问题。关于该组产品,版主分享一个视频http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/3620285914001.html 视频将告诉各位如何校准隔离式计量芯片组,以实现最佳系统性能。具体内容涉及三个不同方面: 1) 增益校准 2) 失调校准 和 3) 相位校准。 同时还会展示一个示例。

    • Demo介绍

      • 基于mSURE误差在线监测技术的单相电能表

      mSure技术,ADI开发的一种在电表中使用的全新监控技术。

      mSure系统旨在实现经济、节能,能够在电表很长的使用寿命内保持稳定,耐受所有类型的负载和干扰。它可以适配业内使用的主要类型传感器,包括锰铜分流器、电流互感器、分压采样电路和罗氏线圈。监控功能不会影响计量认证,也不需要更改任何认证流程,同样也不会修改校准参数或精度设置。

      • 基于ADE9078的高精度三相电能表

      该Demo含有以下基本测量功能:

        • 总有功/无功/视在功率及电能
        • 基波无功功率及电能测量
        • 电流电压有效值测量
        • 功率因数测量
        • 分相频率测量
        • 相角测量