你的仪表仪器和测量,或许需要这5款设计做参考

你造吗?ADI拥有40多年的信号处理经验,可帮助您实现或超越仪器仪表与测量设备的设计目标。ADI提供业界领先的IC解决方案,可用于应对电子测试和测量、化学分析、环境监测及电子秤的应用要求。今天版主推荐5款仪表仪器和测量参考设计,希望对你的设计有所帮助~

一、三波段红外火焰探测器

物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的、不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。红外火焰探测器是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的一种火焰探测器。根据探测的波段不同,又分为单波段、双波段和三波段。

本文介绍的参考设计涵盖了红外火焰探测器的基本功能,提供从火焰传感器信号放大滤波、片内ADC数据采集,灵活的信号输出接口和图形化的上位机软件。利用该平台客户可以快速评估火焰传感器和硬件电路的性能,缩短设计周期。

下载完整文档及资源请点击:http://h.analog.com/CN-REF-IR3FD

二、基于ADI公司ADuC7061的智能压力变送器

本参考设计以ADI公司ADuC7061为主控芯片(ARM7TDMI内核、低功耗、精密模拟微控制器),利用ADuC7061内部缓冲器、放大器,将板 载的Epcos压阻传感器差分电压模拟信号输入转为数字量,通过内部的算法,转为相应的线性模拟量或数字量输出,从而实现了对压力的准确测量。

  • 本设计通过内部软件对温度和压力非线性校准,在全温度范围-30℃-85℃内(受限于压力传感器)可获得最高0.02%的系统精度。
  • 本设计采用RS232接口与PC连接,配合PC端的调试软件对变送器进行出厂前的调试、参数设置,简单快捷。(用户也可根据需要产品需要自行设计为RS485或HART等接口)
  • 本设计的应用领域包括石油、化工、冶金、医疗、环境控制等工业领域。

下载完整文档及资源请点击:http://h.analog.com/CN-REF-SPT

三、基于ADuCM360的有毒气体检测方案

在工业生产过程中,有毒气体中毒事件时有发生,引起了人们对人生安全和健康的重视,市场对便携式有毒气体检测方案的需求趋势迅速增加。这类检测器小巧轻 便,方便随身携带,可以检测暴露在环境中的危险气体 CO 的浓度,清晰地读出气体浓度、峰值和高、低浓度报警水平。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时,仪器以声、光报警提醒用户。多数便携式低功耗有毒气 体检测器都是以电化学传感器为基础的,涵盖工业环境中的多数常见气体,比如一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、和二氧化氮 (NO2)。

本参考设计提供了一个基于ADI公司 ADuCM360 MCU的一氧化碳气体检测方案。该方案具有具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,非常适合电池供电的便携式应用。

下载完整文档及资源请点击:http://h.analog.com/REF-GAS

四、电能质量分析仪

电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的设备。可以对电网运行进行长时间的数据采集监测,同时配备电能质量数据分析软件,对测量数据进行各种分析。

本设计采用DSP + ARM的双处理器架构,DSP负责数据采集及算法处理,ARM负责通信协议及人机接口处理。模拟信号采集由2片ADI公司的16位分辨率8通道同步采样的 AD7606完成,实现最高采样率达100KSPS,保证了通道间的精度和信息完整性。DSP处理器采用ADI最新推出的面向智能电网输配电领域应用的双 核Blackfin处理器ADSP-BF607,其单核最高工作频率可达500MHz,可以达到最高的数据采集和计算效率,及时检测电网频率并动态调整采 样频率,实现工频和采样频率的同步。ARM处理器用来及时完成本装置通信协议处理及外部事件响应,ARM软件部分基于Android系统进行深度优化,汲 取Android系统界面设计灵活、操作简单的优点,配合触摸屏使用,将Android系统的优点延伸到工业领域。本设计采用PQDIF标准数据记录格 式,便于不同装置及系统的数据交换和功能兼容。

下载完整文档及资源请点击:http://h.analog.com/CN-REF-SOUND-PQA

五、基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准系统

一般来讲,压力传感器输出的电压信号幅度会比较小,而且输出范围也不规则。通常需要使用信号调理放大器把压力传感器的直接输出进行放大及电平搬移以得到所需的电压输出范围。

把前端的压力传感器和后面的信号调理部分集成在一起,就构成完整的压力变送器。为了把变送器的输出调理到规定的范围,每支变送器产品在出厂前都需要进行校 准。本参考设计针对这种出厂前校准的需求,提供了一套完整的多通道全自动校准系统用于压力变送器出厂前的校准。该校准系统是基于使用AD855X可编程增 益放大器的压力变送器的校准系统。

下载完整文档及资源请点击:http://h.analog.com/CN-REF-AD855X