慕尼黑电子展,ADI秀最新电表技术、4D传感器与智慧城市

2016 慕尼黑(德国)电子展已经落下帷幕,但是大家对展会上的各项技术和演示的谈论还未停止,版主也是非常开心可以和你们分享展会现场,ADI展台上的部分技术和演示。

先来一张图看看我们热闹的展位吧~经典的黑白色,让咱们的展台看来是那么的“简洁、大气、有内涵”。

电能/计量演示区

ADI电表部门产品市场经理John Pitus介绍了一种新技术——mSure技术。这是ADI开发的一种在电表中使用的全新监控技术,能够为现场仪表提供实时精度监测,同时改进对篡改和仪表故障的检测。据John Pitus透露,预计明年会有用户产品上市。敬请期待!

mSure系统将已知参考信号注入与输入传感器的负载信号相同路径,持续监控该信号路径的反馈。通过叠加,传感器能够同时感应参考信号和负载信号。这个组合信号通过了相同的路径,并由后端的电子元件将该组合信号的数字化。检测电路将从组合信号中提取参考信号分量,一旦实现这一点,mSure系统就会使用传递函数描述从传感器到数字化的完整信号链。根据叠加理论,该传递函数同样适用于负载信号数字化,从而能够确定精度是否发生变化。为了确保计量精度,mSure信号将从测量及计量计算链路中被移除。

为了得到广泛适用性,mSure系统旨在实现经济、节能,能够在电表很长的使用寿命内保持稳定,耐受所有类型的负载和干扰。它可以适配业内使用的主要类型传感器,包括锰铜分流器、电流互感器、分压采样电路和罗氏线圈。监控功能不会影响计量认证,也不需要更改任何认证流程,同样也不会修改校准参数或精度设置。

欲了解mSure技术更多,请点击http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Big-Opportunities-for-Meter-Data-Analytics_cn.pdf 查看。

汽车应用演示区

该区共有三款演示,分别是——

  • 汽车音频总线(A2B)实现高效的车载通信系统
  • 下一代4DoF集成式惯性集群
  • 电机控制应用中的TMR位置和电流检测

就下一代下一代4DoF集成式惯性集群,ADI汽车安全市场经理Eric Arntzen介绍了最新推出的全集成式惯性组合传感器系列——ADXC150x。

该系列组合感测器系列克服了将汽车陀螺仪和加速度计集成到单个封装中时遇到的巨大挑战,最多可将四自由度集成到单台设备中,这不但减少了组件数量和成本高昂且极为费时的定制集成工作,还提升了惯性检测的精度和可靠性。Eric Arntzen说,预计未来几年,该应用在中国市场的占比会到50%。一款即将火起来的产品,还不快先了解下?http://www.analog.com/cn/products/mems/gyroscopes/ADXC1501.html

在演示环节,Eric Arntzen说,开发样板做成产品后可以更小,线缆也可以最少减至4线。厉害了有木有!

欲了解其他两款演示,请点击在线围观慕尼黑德国电子展,精彩大揭秘、热点天天爆~ 进行查看~

智能工业——SMARTopolis演示区

该演示区绝对的引爆眼球!由2.4万件乐高积木搭建而成的智能城市比例模型,可演示结构健康监控、智能占用检测、智能停车、能量采集、智能监测、智慧农业等等。

分享两张动态图,感受下集“智慧与乐趣”于一身的SMARTopolis

关于SMARTopolis,版主在论坛中也有专门的介绍哦,包括它的完成过程、最终演示视频等,有兴趣的大侠可点击慕尼黑电子展(德国)花絮:工程师同事脑洞大开的乐高城 查看