论坛帖子中AD936x系列总是热点话题,不论是问题帖还是经验分享帖都可见各位大侠对其是又爱又“恨”~接下来版主将近一年来的AD936x系列帖做一个细致汇总(分类别的哦,版主是不是很贴心)。
相信其中跟帖互动回答的技术干货会对大家有所帮助!欢迎在相关领域有疑问的大侠们对号入座~
BBPLL及RF LO类
AD9361下测试TDD模式 RF Tx PLL失锁问题求助
关于AD9364,请问Loop Filter的参数R1、R2、C1、C2、C3,是怎么计算的?根据什么来计算?谢谢!
DEMO版测试及资料类
如何用C++和IIO类库API函数通过PC的网口对AD9361进行配置编程
RX射频接收类
配置为接收模式,能否用AD9361内部FIR代替外部FPGA中的FIR?
ad9361射频端收发直连回环,基带数字接收端能收到基带发送的IQ信号吗?
TX射频发射类
ad9361数字基带发送1MHz正交IQ正弦波,射频发送端是这样的波形,请问是正常的吗?
时钟及采样类
AD9361 SPI时序正确,可以读回来各个寄存器的默认数据,但数值写不进寄存器里