Post Go back to editing

AD936x系列帖年终汇总,相关疑问的请对号入座!

论坛帖子中AD936x系列总是热点话题,不论是问题帖还是经验分享帖都可见各位大侠对其是又爱又“”~接下来版主将近一年来的AD936x系列帖做一个细致汇总(分类别的哦,版主是不是很贴心)。

相信其中跟帖互动回答的技术干货会对大家有所帮助!欢迎在相关领域有疑问的大侠们对号入座~

BBPLL及RF LO

ad9361本振谐波的问题

AD9364 LO泄露

AD9361下测试TDD模式 RF Tx PLL失锁问题求助

AD9361 RX RF PLL 未锁定的问题

关于AD9364,请问Loop Filter的参数R1、R2、C1、C2、C3,是怎么计算的?根据什么来计算?谢谢!

AD9364 BBPLL VC

ad9361 bbpll 锁定与data_clk

AD9361多片工作外部LO问题

DEMO版测试及资料类

询问购买完整的基于AD9364的开发套件

AD9361初始化配置

ad9361 lvds接口调试

9361的用途方式询问

用GNURadio在AD9361上设计OFDM系统?

如何用C++和IIO类库API函数通过PC的网口对AD9361进行配置编程

在使用Zedboard调试ad9364开发板过程中

ad9364调试问题

RX射频接收类

AD9361 如何配置

配置为接收模式,能否用AD9361内部FIR代替外部FPGA中的FIR?

ad9364为什么接收adc输出很小 ?

ad9361射频端收发直连回环,基带数字接收端能收到基带发送的IQ信号吗?

AD9361混频器配置的问题

AD9361接收iq数据异常

关于ad9361发射信号和接收信号的处理

AD9361 AGC问题

AD9361 RX调试

ad9361接收信号调制时载波同步

基带可编程滤波器的带宽

AD9361接收测试

AD9364  RX  LVDS电平幅度?

关于AD9361的fastlock模式下,信号稳定的判定

AD9361 AGC问题

测试AD9361 Slow AGC  信号强度线性度不足问题

AD9361测试信号接收星座图问题咨询

AD9361接收IQ轨迹图质量咨询

AD9361关于RSSI的问题

TX射频发射类

AD9361单音发射频谱杂散多

关于AD9361的使用

ad9364发射功率无法调大(只能到-24db)

AD9361芯片中I和Q数据通路中是否有互相干扰问题?

ad9361数字基带发送1MHz正交IQ正弦波,射频发送端是这样的波形,请问是正常的吗?

ad9361 lvds接口调试

ad9361收发串扰

AD9361 输出点频杂散很大.

ad9361的边界杂散问题

AD9361 在5.5G頻寬問題

ad9361发送波形失真问题

ad9361混频

AD9361无发射信号问题

AD9361发射滤波器饱和溢出问题

AD9361输出功率问题

AD9361的Tx1A/B隔离度

AD9361发射频谱问题

时钟及采样类

AD9361 SPI时序正确,可以读回来各个寄存器的默认数据,但数值写不进寄存器里

AD9361通过SPI读写寄存器只能读出全1或全0,加大时钟时延偶尔可以读取正常,可能是什么问题?

AD9361的adc_clk与dac_clk关系

AD9364 DATA_CLK送入FPGA,FPGA内部PLL不能锁定