设计遇难题?请拿数据手册“当回事儿”!

你吉岛吗?我们所面临的问题/故障有90%都与阅读数据手册时的粗心或误读有关!而通常芯片手册最显著的特点就是必须尽可能地使用通俗易懂的语句,向使用者交代清楚该产品的特点、功能以及使用方法~所以说,别拿数据手册不当回事儿~

ADI资深技术专家James Bryant给精密模拟电路设计的13条提醒中最基础的一条就是“仔细阅读数据手册”,有图有真相~

此图真实有效~不信请点链接精密模拟电路设计的13条提醒

那么怎样阅读数据手册才能有效的Get到芯片的关键呢?!Follow me~

  • 先看看芯片的特性(Features)、应用场合(Applications)以及内部框图。这有助于我们对芯片有一个宏观的了解,此时需要弄清楚该芯片的一些比较特殊的功能,充分利用芯片的特殊功能,对整体电路的设计,将会有极大的好处。比如 ADXRS652 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性根据数字命令执行自测 超小尺寸、重量轻

ADXRS652框图

 

  • 重点关注芯片的参数,这是是否采用该芯片的重要依据。比如AD8065 可以关注其绝对最大额定值、最大功率等。

AD8065绝对最大额定值示列表

 

  • 选定器件后,研究芯片管脚定义、推荐的 PCB layout,这些都是在硬件设计过程中必须掌握的。所有管脚中,要特别留意控制信号引脚或者特殊信号引脚,这是将来用好该芯片的前提。比如ADXL345 SCL/SCLKRESERVED等。

ADXL345引脚配置及描述

 

  • 认真研读芯片内部寄存器,对寄存器的理解程度,直接决定了你对该芯片的掌握程度。比如 AD9945 就有 4 个寄存器:Operation、Control、Clamp Level和 VGA gain,对于这些寄存器,必须清楚它们上电后的初始值、所能实现的功能、每个 bit 所代表的含义这些基本情况。

AD9945寄存器说明

 

  • 仔细研究手册给出的时序图,这是对芯片进行正确操作的关键。单个信号的周期、上升时间、下降时间、建立时间、保持时间,以及信号之间的相位关系,所有这些都必须研究透彻。比如AD5272的接口时序、上电时序等。

AD5272双线式串行接口时序图

Top Replies

Parents Reply Children
No Data