Post Go back to editing

翘首以盼!《杨老师模拟课》第二季​重磅回归~

作为数千工程师都在打卡学习的年度爆款视频课程,《杨老师模拟课》的含金量自然不必多说,如今《杨老师模拟课第二季》要来了!!

关于《杨老师模拟课》

“在平时的教学和科研活动中,我遇到的模电类问题很多。好多问题,总是重复出现,这一届学生问到的问题,有时候能让我想起十几年前的那一届学生,也是如此发问。这让我觉得,有必要将那些有代表性的问题,系统解答、收集成册。于是我开始收集,几年下来,也有一两百个问题,以及详细的解答——它们藏在我的文件夹中,我把它们命名为《问题与解答》。”杨老师分享他的工作习惯。

也就是这样的习惯,这宝藏文件夹如今以视频课程的形式呈现在广大学生和电子设计工作者面前。

今年《杨老师模拟课(第二季)》将10堂精彩的模拟课将分为两次为您奉上!

Part1首发阵容含:

无需匹配电阻的减法器——问题来源

现实减法器电路的搭建中,想要做到电阻匹配是极为困难的,其中任何一个电阻与设计者有微小的差别,就是“失配”,将大幅度降低CMRR(共模抑制比),杨教授将结合仿真讲解该问题的来源;

无需匹配电阻的减法器——核心电路

介绍来自ADI的无需匹配电阻的减法器核心电路是如何搭建的,并分析讲解其简化电路,通过仿真展示该电路在无需匹配电阻下的减法器输出表现;

无需匹配电阻的减法器——变形电路

上一节中,无需匹配电阻的减法器仍有三个限制条件,如果在不满足此条件下,如何做电路分析以及对应的变形;

无需匹配电阻的减法器——读懂电路

本节课程主要介绍LTC2054 -48V低侧精密电流检测的核心电路怎样读懂,包括宏观读图、主电路分析、次要电路分析、器件选择的注意事项;

积分器为什么要并联电阻

同减法器类似,实际使用中积分器也无法达到理论程度,甚至会被“憋死”,如何让积分器可以正常使用呢?杨老师将在本节课程中详细阐明。

赶紧扫码预约吧~