《模拟对话》是一份ADI出版的免费科技杂志。自公司创立后的第二年即1967年以来,每月发行一期。《模拟对话》起到论坛的作用给大家提供了一个交流的平台。人们在此交流有关现实世界中信号处理系统设计的电路、系统以及软件各方面的创意、解决问题的答案以及远见卓识。
《模拟对话》第56卷第2期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-56/number-2/volume56-number2_cn.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------
RF通信的数字预失真:从等式到实现方案
数字预失真(DPD)是许多射频(RF)工程师、信号处理爱好者和嵌入式软件开发人员 十分熟悉的的首字母缩写。当基站射频装置输出RF信号时,需要先将其放大,然 后再通过天线发射。在理想情况下,RF功率放大器只会放大输入信号。但这不是 一个理想的世界。功率放大器(PA)是非线性器件。
通过1-Wire技术简化TWS耳机解决方案
由于主流手机制造商正在逐步淘汰耳机插孔,真无线立体声(TWS)耳塞技术发展 迅速并且不断普及,甚至超越了传统的Bluetooth®耳塞。本文展示的设计将先进的 1 Wire®技术应用于TWS解决方案,同时克服了成本、功耗、精度、尺寸和高效等 一系列挑战。
低噪声Silent Switcher μModule和LDO稳压器改善超声噪声和图像质量
在医疗诊断领域,越来越多的应用需要超声成像系统输出更高的图像质量。提高 图像质量的关键技术之一是提高系统的信噪比。本文将简要介绍超声系统,并详 细分析该系统中的电源管理设计。
非常见问题解答——第200期:使用商业级实验室设备测量超低偏置电流的实用技巧
下一篇文章将讨论测量超低偏置电流的实用技巧。在要求低漏电流的应用中,请 务必选择低输入偏置电流(IB)的运算放大器。这篇文章将阐释如何使用常见的商 业级实验室设备、夹具和常用材料以及一些替代方案来改进和简化毫微微安电流 的测量过程。
使用新型MEMS开关加快测试能力并提高系统产出
本文介绍MEMS技术的一些新进展。先进的数字处理器芯片要求通过单独的DC参数 和高速数字自动测试设备(ATE)测试,以达到质保要求。另一个重要方面是,越来越 多的发射(Tx)/接收(Rx)通道需要通过高速数字和DC参数测试。
高中频采样使宽带软件定义无线电触手可及
本文介绍了新宽带软件定义无线电IC带来的技术进步,这些技术有望改变和增强多 频段雷达架构。过去,由于每个用例、频率规划和相应的RF/IF滤波都是不同的,所 以很难定义采用亚倍频程RF滤波和增益控制的高性能集成式频率转换IC。
在IC电源管理这个新领域,有哪些物联网最佳应用?
随着工业设备、家居自动化和医疗应用中使用的物联网器件的数量不断增加,优 化电源管理的压力随之增大。这篇文章探讨了物联网电池技术,介绍设计人员面 临的一些电源问题,并展示了高效的解决方案。
非常见问题解答——第201期:如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声
运算放大器被广泛用于各种电子电路中。它们用于放大(极小的)电压,以进一 步执行信号处理。为了尽可能提高相应电路的精度,我们需要知道运算放大器的 输入电容的大小。
单片驱动器+ MOSFET (DrMOS)技术如何改善电源系统设计
本文介绍了新型DrMOS技术及其在稳压器模块应用中的优势。单片DrMOS器件可以 提高功率密度、效率和散热性能,从而提升终端应用的整体性能。用于优化型高 速电源转换器的出色解决方案包括先进的开关MOSFET (稳压器的主要构建模块)和 相应的驱动器,这些器件都封装在一个单芯片封装中。
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从 而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不需要的信号上起到了重要作用, 特别是在这些系统的接收器RF前端和本振部分中。本文讨论RF信号链中的滤波器、 阻塞信号的概念、传统的滤波技术以及用于优化信号链性能的新产品解决方案。
汽车LED驱动器功率转换拓扑指南
在许多系统中,包括汽车功率输出系统中部署的许多调节器,功率转换调节器的 设计都是一项困难而复杂的工作。驱动LED灯串让我们更难以选择功率转换方法。 为简化选型过程,本文说明了汽车照明LED驱动器使用的不同开关拓扑的优势、性 能取舍和应用。
非常见问题解答——第202期:RF揭秘:散射参数及其类型
本文继续之前的系列文章——为非RF工程师讲解RF的奥秘。这一次,我们将介绍在 描述任何RF组件时需要用到的一个最基本术语——散射参数(或S参数)。之前的主题包括:“RF解密——了解波反射”和“如何轻松选择合适的频率产生器件。”