工业4.0、可穿戴VSM……这些ADI最新、最热门的技术和方案,专家是这么讲的

what~你说关于电子展你印象最深的就是乐高智慧城了?!看来有必要再安利一波电子展了!安利之前,以下关于电子展的现场报道帖子请收好~

慕尼黑电子展(德国),ADI将呈现的9大演讲

慕尼黑电子展(德国)花絮:工程师同事脑洞大开的乐高城

在线围观慕尼黑德国电子展,精彩大揭秘、热点天天爆~

慕尼黑电子展,ADI秀最新电表技术、4D传感器与智慧城市

ADI公司在2016国际电子展上超越一切可能——推出了在汽车、医疗保健、过程控制、物联网、仪器仪表和能源领域的最新创新和解决方案。现场互动演示将参观者带入了ADI的世界,我们对此积极热情,致力于实现我们的承诺!

这里版主奉上现场的演示视频:

可穿戴式VSM演示平台

了解ADI传感器如何结合在2016可穿戴式VSM平台中,以测量光学心率、心电图(ECG)和生物阻抗。该系统是围绕通过BLE进行通信的超低功率ADuCM3029Cortex处理器而设计的,包括ADPD103, 双通道AD8232, 和ADXL362

点击观看演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5226695082001.html 

ADI RF MEMS开关技术

成为见证全新ADI MEMS开关技术先行者。该技术提供高达32GHz的性能、业界领先的插入损耗、小尺寸以及超过10亿个启动生命周期,可以解决您最具挑战性的测试仪器仪表问题。了解我们首批采用此全新技术开发的ADGM1304ADGM1004产品。

点击观看演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5226677873001.html 

ADA4530-1静电计运算放大器:测量fA电流

该演示利用ADA4530-1运算放大器业界领先的超低(亚fA级)输入偏置电流性能,以测量光敏发光材料射出的电子流。采用ADA4530-1的可购买微型电流表系统板展现了板级超低泄漏设计技术。

点击观看演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5226670567001.html

工业4.0–下一代工业自动化

工业4.0是实现智能工厂,向更快速响应、更灵活和更精细化自动化系统转型。通过演示完整的工业系统,包括现场仪器仪表、控制器、基于状态的监控、工业通信和数据分析,了解ADI如何应对挑战。

点击观看演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5226671860001.html

控制、驱动、检测高密度SiC/GaN功率转换

了解关键的ADI iCoupler数字隔离、控制、传感和通信技术如何直接通过部署SiC和GaN功率转换及日益复杂的多级控制拓扑来解决面临的挑战。支持下一代电机控制、太阳能逆变器、储能器和电动车。

点击观看演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5228193166001.html

电机控制应用中的TMR位置和电流检测

了解ADI强大的传感器系列为何拥有杰出的PWM抑制能力和杂散磁场抗扰度,使它们可以承受现实世界的干扰并可改进电机控制设计。

点击观看演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5226670514001.html

SMARTopolis - 工业检测解决方案

了解ADI公司如何通过面向智能街道停车、室内占用检测、结构健康监控和作物监测的解决方案超越芯片范畴。

点击观看演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5226677788001.html