《模拟对话》是一份ADI出版的免费科技杂志。自公司创立后的第二年即1967年以来,每月发行一期。《模拟对话》起到论坛的作用给大家提供了一个交流的平台。人们在此交流有关现实世界中信号处理系统设计的电路、系统以及软件各方面的创意、解决问题的答案以及远见卓识。
《模拟对话》第56卷第1期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-56/number-1/volume56-number1_cn.pdf
---------------------------------------------------------------------------
光学液体分析原型制作平台为普遍检测指明了道路
测量样品中未知参数的浓度,如pH值、荧光或浊度的目的,可以有多种方法来测 量液体实现。一种常见的方法是通过光学技术评估液体,因为它具有非介入性, 可提供稳定准确的结果。精密光学液体测量需要电子、光学和化学多领域知识。 本文将介绍一种便携式实时检测解决方案和原型制作平台,用于快速实施液体检测。
如何使用DMA在低功耗可穿戴设备中加快外设监测
我们的下一篇文章将介绍在嵌入式系统程序中使用直接内存访问(DMA)的用例、优 点和缺点。本文描述了DMA如何与外设和内存模块交互,以提高CPU的运行效率。
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测—第二部分
数字电源系统管理器(DPSM) LTC297x器件为混合信号PMBus IC,可测量和监控电源 电流。本文介绍了如何测量高压或负供电轨上的电流,以及如何为IMON检测方法 设置配置寄存器。
非常见问题解答—第197期:Rf解密—了解波反射
本文面向非RF工程师,简单介绍了与RF设计固有的关键特性相关的术语—波反 射。在低频下工作的普通电路与针对RF频率设计的电路之间的关键区别在于它们 的电气尺寸。
IBIS建模—第3部分:如何通过基准测量实现质量等级为3级的IBIS模型
IBIS模型通常通过设计电路仿真生成。但是,在有些情况下,由于有一些是过去 发布的旧款零件,设计文件可能过时、无法使用,或者原理图文件格式不支持。 本文介绍了通过使用实际设备进行基准测试,从数据提取到模型验证,生成IBIS 模型的大致步骤。
在无线电池管理系统(wBMS)的新时代,安全成为焦点
只有从流程到产品确保安全性,才能实现wBMS技术。与有线架构相比,无线连 接本身具有多项优势,无数商业应用中已经证实了这些优势。更轻巧、模块化和 紧凑的电动汽车电池组这一前景也备受期待。此外,现在,无线电池管理解决方 案已通过TÜV认证。
亲爱的,我的充电线在哪里?
对更多电力、更长续航里程或运行时间的需求,要求提高储能设备使用的电压。 ADI公司的新型充电器解决方案采用高电压同步降压充电拓扑结构,可实现更高的 电池堆电压和充电效率。高级电池充电器还提供充分的保护以保障电池性能和耐用 性,尤其是在不利条件下充电时。
非常见问题解答—第198期:为什么AMR传感器是高精度位置测量的出色选择?
我们可以使用磁传感器,以多种方法测量移动和旋转器件的位置;例如,利用巨磁 阻(GMR)和隧道磁阻(TMR)效应以及各向异性磁阻(AMR)效应来测量。ADI公司的AMR传 感器利用铁磁材料的特性,其电阻由磁化方向决定。
具有可扩展功率和性能的收发器:关键任务通信解决方案
本文面向对射频和高频通信感兴趣的读者。ADI公司的下一代软件定义无线电(SDR) 收发器单片集成电路(IC)系列旨在为众多卫星、陆地移动、公用事业基础设施和蜂 窝通信应用提供可扩展的功率和性能。新型收发器提供领先的RF性能,具有一系 列先进的系统特性,例如多芯片同步(MCS)、数字预失真(DPD)、动态配置文件切 换(DPS)和快速跳频(FFH)。
如何有效地比较CMOS开关和固态继电器的性能
对CMOS开关和固态开关进行有效比较,最好的方法是什么呢?源极和漏极之间的 关断电容CDS(OFF)可用来衡量关断开关阻止源极信号耦合到漏极的能力。它是固态 继电器(如PhotoMOS®、optomos、光继电器、MOSFET继电器)中常见的规格参数,在 固态继电器数据手册中通常称为输出电容。本文将讨论如何从关断隔离度推导出 COUT,以及如何通过它来比较固态继电器和CMOS开关的性能。
ATE引脚电子器件的电平设置DAC校准
不同类型的自动化测试设备(ATE)包含测试电子、硬件和半导体器件。定时器件、 DAC、ADC、多路复用器、继电器和开关都是测试仪或ATE系统中的支持模块。这些 精密信号通过电平设置DAC进行配置。DAC具有DNL、INL等非线性特性。通过增益和 失调电压调整可尽量降低非线性特性。本文介绍了DAC的功能、误差,以及如何通 过增益和失调电压调整进行校准,以提升电平设置性能。
非常见问题解答—第199期:可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
系统设计人员可能会面临以下挑战:在高输出电流下将高DC输入电压下变频为极低 输出电压(例如在3.5 A时从60 V降至3.3 V),同时保持系统的高效率、小尺寸并实现简 单设计。为什么非隔离式DC/DC降压变换器在高输出电流下将高DC输入电压下变频 为极低输出电压时会面临严峻挑战?这篇文章将对此进行探讨。
[edited by: Admin_ADI at 9:55 AM (GMT -4) on 27 Oct 2022]