Post Go back to editing

ADI 全新中文资料(2022 年 9 月)

9月中文资料上线,小伙伴们别错过哦~

ADI公司在线研讨会

使用AccuChargeTm简化电池管理复杂性

带您了解ADI的串行/解串器GMSL的技术原理

全新ADI音频产品和解决方案

视频 VIDEO

ADI载波裸片开关和衰减器亮相EuMW 2021展会

利用ADI的精密宽带宽信号链加快设计速度

支撑工业无线连接器和未来工厂的60 GHz无线链路

适用于HMI应用的红外手势识别模块

CN0548:隔离式高电压、高电流测量模块

RapID平台第2代Chronous嵌入式参考设计

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

基于热敏电阻的温度检测系统—第1部分:设计挑战和电路配置

基于热敏电阻的温度检测系统—第2部分:系统优化与评估

低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?第一部分

学子专区—ADALM2000实验:TTL逆变器和NAND

非常见问题第204期:RF解密—什么是射频衰减器?

混合信号PCB布局设计的基本准则

低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?第二部分

学子专区—ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能

非常见问题第205期:如何利用间接电流模式仪表放大器放大具有大直流偏移的交流信号?

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

如何在Python或MATLAB环境中使用ACE快速评估数据转换器

开关模式电源电路板布局的黄金法则

为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要?

如何利用输入高阻技术来降低解决方案的功耗并减小尺寸

高转换率,符合CISPR 5类电磁辐射标准的Silent Switcher (稳压器)

应用工程师问答—41LDO的运行困境:低裕量和最小负载

参考设计 REFERENCE DESIGNS

CN0560:高精度、宽带宽电流测量信号链

CN0511:DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

应用笔记 APP NOTES

AN-2065:优化AD9081和AD9082的射频性能