你们最关注的AD9361,视频讲解大汇总

AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver捷变收发器,可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9361.html#product-overview

坛子里的大侠们肯定都发现了,在咱们的江湖论坛里应用这款芯片的侠士那是相当的多,在射频专区,大多数问题都是有关AD9361的,为此我们还专门分享了一个ADI工程师内容整理的资料——AD9361常见问题解答 ,里面描述并解答了用户在实际使用AD9361中所面临的一些常见问题,以及专家给出的解答方法,需要的可以自取哦~

今天版主要向大家推荐的是8个有关AD9361的视频,供大家在使用AD9361的过程中参考。

1)AD9361射频捷变收发器概述

AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。

2)面向无人系统市场的收发器芯片

ADI提供全系列收发器产品,支持无人系统市场的各种需求。我们的RF收发器和发射器提供完整的高性能RF和混合信号片上系统。

3)RadioVerse AD9361:低功耗高度集成式RF收发器

AD9361是一款功能极为丰富的低功耗收发器,属于RadioVerse收发器系列。其丰富的功能和低功耗特性,结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。

4)AD9361 RF 捷变收发器

了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。

5)AD9361 RF 收发器和配套生态系统

概要了解AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板,一款面向新型AD9361 RF收发器的配套生态系统。该快速原型制作环境支持多种通信协议,可使上市时间从几个月缩减到几天。

6)仪器仪表高速LVDS隔离器、能量采集系统及软件定义无线电系统的演示

ADI公司的仪器仪表演示小组在嵌入式系统专业展上介绍了三个演示:第一个演示是ADN4651——最快的LVDS隔离器;第二个演示是由ADI能量采集电路供电的数据采集系统;第三个演示是软件定义无线电用作频谱分析仪。

7)利用基于模型的设计开发软件定义无线电(第一部分)

商用航空器利用ADS-B发射机报告其信息。 本视频讨论如何利用一个基于AD9361的接收机平台来捕捉ADS-B信号,然后利用MATLAB和Simulink开发一个能够解码消息的算法。

8)Comms5 FMC模块(4x4 MIMO演示)

该高速模拟模块提供一个参考电路,可在多输入多输出应用中利用多个AD9361高度集成收发器。 此模块无缝地连接到ZC702或者ZC706 FPGA开发平台。