《模拟对话》是一份ADI出版的免费科技杂志。自公司创立后的第二年即1967年以来,每月发行一期。《模拟对话》起到论坛的作用给大家提供了一个交流的平台。人们在此交流有关现实世界中信号处理系统设计的电路、系统以及软件各方面的创意、解决问题的答案以及远见卓识。
《模拟对话》第55卷第4期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-55/number-4/volume55-number4_cn.pdf
---------------------------------------------------------------------------
计算隔离式精密高速DAQ的采样时钟抖动的简单步骤
出于鲁棒性、安全性、高共模电压考量,或为了消除可在测量中带来误差的接地环路,许多数据采集(DAQ)应用都需要隔离DAQ信号链路径。然而,为实现高交流性能,如信噪比(SNR),系统设计人员必须考虑时钟信号或控制ADC中采样保持开关的转换启动信号上的抖动所带来的误差。
提供显著跳频(FH)优势的下一代软件定义无线电(SDR)收发器
与传统的无线电通信不同,跳频(FH)通过快速改变载波频率来传输信号。随着跳频速率的增加和子频带集的增大,FH的优势更加突出。ADRV9002是新一代软件定义无线电,适用于单通道和双通道工作模式下的链路16和快速实时载波频率负载应用。FH、多芯片同步(MCS)和DPD的结合使ADRV9002成为一种非常有吸引力的解决方案,可满足当今复杂通信系统中的更高要求。
IBIS建模—第2部分:为何以及如何创建您自己的IBIS模型
在构建任何系统时,仿真都发挥着关键作用。它帮助设计人员预见问题,进而避免费时且成本高昂的修改。在高速数字接口中,如果设计不当,简单的PCB走线可能会影响信号质量。在信号完整性仿真中,IBIS(输入/输出缓冲器信息规范)模型用来表示器件的数字接口。
非常见问题解答—第194期:一种使用连续时间Σ-Δ型转换器优化信号链的新型方法
当今许多应用要求小尺寸,同时保持相同的性能参数。开发人员经常面临如何实现这一点的问题并且经常必须做出妥协。从传感器到模数转换器(ADC)通常使用几个分立元件。也会经常使用仪表放大器、ADC驱动器、基准电压缓冲器和滤波器。
I2C通信协议:了解I2C Primer、PMBus和SMBus
I2C(集成电路总线)是一种常用的串行通信协议,专门用于两个或多个不同电路的设备之间建立通信。作者Mary Grace Legaspi和Eric Peňa讨论了I2C及其变体子集SMBus(系统管理总线)和PMBus®(电源管理总线)的区别及用途。每一种都有专门的功能,旨在满足不同的客户需求。
如何利用LTpowerCAD电阻分压器工具提高电源输出调节精度
在仿真工具的帮助下,可以设计符合必要规格的电源。然而,电阻器或电容器等元件的额定值在实践中可能会有所不同,因此必须考虑元件的容差。容差会影响输出电压的准确性。本文将演示如何为设计选择正确的电源容差。
非常见问题解答—第195期:为应用选择合适的射频放大器指南
射频放大器有多种类型和形式,旨在满足不同的应用场景。当今现有的射频放大器设计种类繁多,因此为目标应用选择正确的设备并不能总是很容易。虽然几乎每一个射频放大器的关键特性都是它的增益,但这并不是唯一的,甚至常常不是最具决定性的参数。本文将介绍最常用的RF放大器,以及增益、带宽、效率和各种功能特性如何影响不同应用的放大器选择。
信号链噪声分析分步指南
本文介绍对高速宽带宽信号链进行噪声性能理论分析的各个步骤。重点介绍的这些步骤适用于所有类型的信号链。主要分为五个步骤:给出假设,绘制信号链的简化原理图,计算每个信号链模块的等效噪声带宽,计算各个模块在信号链输出端的噪声贡献,最后将所有噪声相加。
软件可配置的模拟I/O助力更紧凑更方便的校准器设计
工业模拟I/O模块用于和工厂内的传感器、执行器之间实现精准、低电平的电压信号与电流信号的收发。与所有电子设备一样,I/O模块也需要校准。要对I/O模块中所有类型的通道进行校准,需要电压源和电压表、电流源,以及能模拟来自不同类型的热电偶和RTD100/RTD1000电阻的电压输出的源。本文将介绍典型校准设备的功能和规格,并提供一种解决方案,该解决方案设定了新一代能提供同等功能和性能、非常便携且轻巧的校准器的标准。
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测—第一部分
我们的下一篇文章将介绍与数字电源系统管理器(DPSM)相关的模拟和数字考量。对于为高价值组件(例如FPGA、CPU和光学收发器)供电的电源,可能需要测量从电源轨获得的电流,以防止过度供电,并且能在发生过电流时做出响应或进行关断。测量电流时,如果电流值为数字格式,DPSM设备可以计算功率和电能,系统主机可以执行独特的计算、从数据中分析趋势、安排任务等。
非常见问题解答—第196期:如何轻松选择合适的频率产生器件
本文将介绍服务于RF信号链的各种功能的主要频率生成组件类型,包括频率转换、波形合成、信号调制和时钟信号产生。由于不同功能对组件的特性需求也不同,所有也必须了解它们的关键性能判据,以选出最适合目标用例的组件。本快速指南旨在帮助RF工程师熟悉整个选择流程。