汽车应用,必看的系统级解决方案

作为下一代ADAS和自主驾驶应用的主要汽车系统技术合作伙伴,ADI在开发汽车安全气囊、稳定性和防侧翻系统的创新解决方案方面,积累了长达20多年的丰富经验,当今1/4的汽车安全气囊系统中配有ADI传感器。

同样,ADI拥有15年的24GHz和77GHz汽车雷达技术经验,使其在最新研发中将ADI技术集成到高水平的的汽车雷达模块中。

ADI还在扩展其MEMS技术,以便专注于适合自驾车辆的高性能惯性测量单元(IMU)。

现在,ADI在激光雷达方面投入大量的研发资金以完成Drive360自主驾驶解决方案产品组合。

ADAS、车载娱乐系统、安全性……各个方面齐头并进,怎能少的了系统级的解决方案呢?!这里精选5款解决方案给你们,供参考学习~

为了符合新出台的法规要求,提高燃油经济性和减少排放,汽车必须更加环保。只有通过改进传统内燃机效率,才能满足这些要求,这一目标要通过改进燃烧传感和控制性能付诸实现,因而需要更高的传感器和信号调理精度和集成度。根据这个应用要求,ADI提供了包括压力传感器、电流传感器、电容传感器、位置和速度传感器、温度传感器的应用解决方案。

apm-automotive-sensor-solution-pic_cn

针对广泛的实时检测应用,ADI已开发出一款低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。该Blackfin低功耗成像平台(BLIP)采用业界领先的低功耗Blackfin处理器家族中的最新产品以及ADI专门优化的软件库。这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。 BLIP系统包括直观的配置GUI,支持对捕获的视频进行实时分析,视频还可通过板载USB端口输出或显示,因此它是一种对产品开发极有价值的工具。此外,相关的文档包也非常完备,可帮助客户加快产品上市。

adas_solution_14_pic

高级驾驶员辅助系统(ADAS)在未来几年将出现大幅增长。主要原因之一是安全意识的增强,以及客户对驾乘舒适度要求的提高。但是, 最重要的原因是,欧洲新车安全评鉴协会(NCAP)加强了安全要求,这将促使明年ADAS设备安装率从个位数上升到几乎100%。因此,可商 业化运行的解决方案无疑已是当务之急。

基于视觉的ADAS可以从多方面大大提高行车安全性。通过安装后视/前视/侧视摄像头和视觉处理ECU,可以实现多种功能来帮助驾驶员 提前防范风险。受欢迎的应用包括路线偏差告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通信号识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等。

汽车信息娱乐主机和音频功放是汽车信息娱乐系统的主要部分。

信息娱乐主机系统集音频/视频播放、导航和远程信息系统于一体,为乘客提供舒适便利的驾乘体验。该系统的典型功能包括:FM/AM、数字和卫星收音机、CD/DVD播放器、多媒体外设连接、后座娱乐、导航辅助、摄像头集成、蓝牙、以及其他电信连接能力。

独立的音频功放接驳多通道扬声器,在车内营造各种音效环境,提供高保真的音频享受。系统的典型功能包括强大的音效处理、车厢内主动降噪以及引擎声效模拟。

pic_Infotainment

由于锂电池在混合动力汽车和纯电动汽车领域的出色电能和功率特性,汽车行业开始从镍氢电池转向锂电池解决方案。 通常,小型/中型混合动力汽车所需的电池电压在60 V至200 V之间。镍氢电池在这些电压和能量级别上有一定的优势。然而,完全混合/插 电式混合动力或纯电动汽车通常需要300 V以上的电池组,锂电池正是理想之选。

尽管电池组尺寸不同,但各种锂电池动力系统在以下几方面具有类似的要求:具备监控功能;在苛刻的环境下能够保持良好的性能;提 供可靠、安全的电量管理;降低系统的整体成本。

ADI的解决方案:

> 最大限度的利用锂电池的电能

> 充分保证使用寿命

> 精确测量电池单元及高采样速度和精度

> 高可靠性及数据保护机制

> 低功耗以减少对电池的消耗

HEVEV_solution_pic