《模拟对话》杂志第51卷第一期上线啦~电子档、纸质版任选!

干货满满的《模拟对话》杂志又双叒叕更新啦!最新一期,新鲜上线,需要的快抱走~

先奉上抱走方式:

《模拟对话》杂志第51卷第一期 ,纸质版请点击:http://h.analog.com/cn_analogdialogue  免费索取~

PDF电子档请点击http://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-51/number-1/articles/volume51-number1_cn.pdf 直接拿走

《模拟对话》杂志是ADI公司于1967年创办的技术杂志,至今已经连续出版50年,主要讨论有关模拟信号、数字信号和混合信号处理的产品、应用、技术和技巧。目前提供两种版本:在线版每月发行一期;印刷版每年发行四期,作为对在线版中技术文章的定期回顾和汇集。

本期内容主要包括:

无人飞行器应用中基于SDR的高分辨率、低延迟视频传输

无人飞行器(UAV,例如无人驾驶飞机)的高清视频传输需求给无线收发器提出了许多设计挑战难题。本文提供了一种利用集成收发器技术的切实可行解决方案。

利用SiP技术提高精密数据采集信号链的密度

本文探讨一种方法,用于在单个5 mm × 4 mm封装中使用系统化封装(SiP)技术和ADC(实际上是一个数据采集系统)提高精密信号链密度并减少PCB空间。

复数RF混频器、零中频架构及高级算法:下一代SDR收发器中的黑魔法

本文清楚阐释了常常让人迷惑的RF设计领域的一些重要方面—尤其是零中频架构用于复数RF混频器方面的惊人进步,这些技术适用于下一代SDR收发器。

了解并延续Σ-Δ ADC的安全运行

功能安全是工业系统设计中的关键因素,因为它可能意味着人们在灾难性系统故障中的生死之别。本文介绍如何分析系统的安全功能要求,以及如何利用精密Σ-ΔADC集成的一些特性来帮助满足这些系统设计要求。

基站中的无源交调(PIM)效应:了解挑战和解决方案

众所周知,有源器件会在系统中产生非线性效应,并且人们已开发出多种技术,在设计阶段改善此类器件的性能。但是,我们不能忽视无源器件亦可引入非线性效应的事实。本文探索了RF信号链中的无源交调(PIM),并描述了减轻影响的设计解决方案。

分析及管理电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声的影响

本文就高速模数转换器中的相位噪声问题给出了解决方案。它解释了如何对相位噪声进行量化分析,以及如何理解相位噪声贡献并围绕其进行设计。文章探讨了一种“设计的方法论”,这种设计方法论恰到好处,刚好满足相位噪声要求。

……