你还在为电表计量不准确感到忧愁吗?mSure™可以让你快乐

计量不准确是电力公司最头痛的问题之一,不论是老化、故障,还是被恶意偷电,日积月累,都会给电力公司造成极大的损失。

一则好消息,ADI的mSure 技术可以帮助电力公司去掉心头之患。运行于后台的mSure技术将会实时监控电表是否处于正常状态,遇到故障或被窃电时会发出警报,通过补偿算法纠正电表的老化。mSure 会让让电表始终处于精准测量状态,并不会影响正常的电表运作。

什么是mSure 技术?我们请出ADI电能计量产品营销经理 John Pitrus为我们解答。

图1 .ADI电能计量产品营销经理John Pitrus

mSure 是一种激动人心的创新技术,它驻留在电能计量芯片内部,为包括传感器在内的整个系统提供全面的精度监控和自我诊断功能。

图2.mSure  IC

下图显示了采用mSure 的电表的前端框图。与传统的计量前端非常相似,由传感器(橙色)和一些电子器件组成,实现电压或电流信号(蓝色)数字化,集成电路(绿色)内部包括参考信号生成器、检测器和移除电路等模块,以实现mSure 功能。

图3. mSure 模型

mSure 系统将已知参考信号注入与输入传感器的负载信号相同路径,持续监控该信号路径的反馈。通过叠加,传感器能够同时感应参考信号和负载信号。这个组合信号通过了相同的路径,并由后端的电子元件将该组合信号的数字化。检测电路将从组合信号中提取参考信号分量,一旦实现这一点,mSure 系统就会使用传递函数描述从传感器到数字化的完整信号链。根据叠加理论,该传递函数同样适用于负载信号数字化,从而能够确定精度是否发生变化。为了确保计量精度,mSure 信号将从测量及计量计算链路中被移除。

mSure 技术可以充分利用智能电表的现有接线,在现场对电表进行持续非侵入式精度测试。它可以带来诸多优势,例如大数据分析,帮助我们了解所有电表的精度,识别任何窃电企图,有助于电力公司提高业务收入。

未来,mSure 技术还将超出计量相关范畴,应用于监控电网设备,特别是资产运转情况、故障位置隔离及供电恢复(FLISR)方面。

2个视频,2篇文章,继续深入了解mSure

技术文章:

视频: