当小编第一次看到太阳能逆变器将与摩尔定律保持一致时,非常震惊滴,但又很期待不久的将来,广大群众能够用上太阳能,激动万分。
先交代一下背景故事,SolarEdge是太阳能逆变器、功率优化器和模块级监控服务领域的全球领导者,自公司成立以来短短 10 年内从新初创企业一跃成为行业领导者之一。奇迹是如何发生的呢?
SolarEdge意识到若要摆脱逆变器的这些笨重、庞大的金属元件,则需要重新思考转换过程。虽然碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等新的宽带隙交换技术的出现,有望革命性地改变下一代功率转换设计,但通过部署先进的新多级切换拓扑,现有硅基技术同样可以实现这一革命。为了充分利用这些发展成果,现需要一种可以应对显著增加的速度、精度和功能需求的先进混合信号处理引擎。这就是 SolarEdge 采用 ADI 技术的原因。
经过长时间的发展,太阳能正在经历重大变革的技术,朝着电网平价(太阳能成本与传统能源发电类型的成本相当),并且改进传统能源发电类型的构成。
虽然专家就何时实现电网平价(或是否已经实现电网平价)存有分歧,但基本原则不会变,即更低的价格意味着更广泛的采用。太阳能行业协会调查显示,过去 10 年太阳能成本降低 60%,主要是得益于太阳能板成本的降低。但是,太阳能板成本已达到边际收益递减点,意即新一波成本节约浪潮必须源自太阳能板以外的技术。因此,至关重要的功率逆变器首当其冲。
太阳能逆变器的作用是怎样滴?小编可以负责任地告诉你,它可以将太阳能电板的电能转换为家用电能。在这方面,咋们ADI公司提供一系列产品、信号链解决方案和技术经验,帮助工程师应对当今的太阳能逆变器设计挑战。
扬帆起航啦,ADI的太阳能光伏逆变器解决方案通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量,为电力网络和智能电网提供稳定、可靠的高性能信号处理技术,如图1所示。
图1 ADI逆变器系统框图
图1中主控芯片咋们首推ADUC7128,完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道模数转换器(ADC)、内置线路驱动器的DDS、16/32位MCU和Flash/EE存储器。该产品的详细介绍可点击链接查看哦~http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/microcontrollers/arm7-core-products/aduc7128.html
图2 ADUC7218
图2中PWM驱动芯片推荐使用ADuM3220/ADuM3221,采用ADI iCoupler技术的4 A隔离式双通道栅极驱动器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特ADuM3220产品详情:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-gate-drivers/adum3220.html
ADuM3221产品详情:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-gate-drivers/adum3221.html
图3 ADuM3220
CAN总线前端首推使用AD7400,一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司iCoupler技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。该产品的详细介绍请点击链接查看http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad7400.html
图4 AD7400这种新型逆变器,它的尺寸和重量仅为传统逆变器的一半,且各种昂贵金属元件大大减少(“等同于大型显像管电视到平板电视的过渡”)。直接影响显而易见,但更为重要的是逆变器变革步伐现在可与摩尔定律保持良好一致,不再依赖于没有多少变革希望的金属元件部分。
超越一切可能的领先创新者ADI将会使太阳能技术摆脱替代能源这一角色,并提供开创性解决方案。
欲了解更多ADI在太阳能技术方面的创新信息,点击以下链接即可
http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/solaredge.html?icid=solaredge_cn_hp