5月重点产品推荐,有你需要的么

本月推荐了辣么多中文资料,是时候推荐几款热门产品给大家啦~

18位、2 MSPS精密SAR差分ADC AD4003

AD4003是一款低噪声、低功耗、高速、18位、2 MSPS精密逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。它集成了易用特性,可降低信号链的功耗和复杂性,支持较高的通道密度。高阻态模式与长采集阶段的结合,无需使用专用的高功耗、高速ADC驱动器即可扩展直接驱动此ADC的低功耗精密放大器的范围,同时仍能实现出色的性能。

产品详情:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/single-channel-ad-converters/ad4003.html

相关资源推荐:

用户手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/UG-1042.pdf

参考电路:CN0385:集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的 隔离式多通道数据采集系统

模拟对话:

1)高精度ADC信号链中固定频率杂散问题分析及解决办法

2)新一代SAR ADC解决精密数据采集信号链设计的难点

视频:工业检测解决方案

论坛内相关讨论:利用CN0385参考电路实现1MHz激励物体表面电压的精确测量

集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU ADuCM3029

ADuCM3029微控制器单元(MCU)为集成电源管理的超低功耗微控制器系统,可用于处理、控制和连接。MCU系统基于ARM Cortex-M3处理器,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及模数转换器(ADC)子系统组成。

应用

  • 物联网(IoT)
    • 智能机器、智能计量、智能楼宇、
    • 智能城市、智能农业
  • 可穿戴设备
    • 健身和临床

产品详情:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/microcontrollers/precision-microcontrollers/aducm3029.html

相关资源推荐:

应用笔记:

1)http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1435.pdf

2)http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1452.pdf

3)http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1427.pdf

用户手册:

1)EVAL-ADICUP3029 User Guide [Analog Devices Wiki]

2)http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/ADZS-UCM3029EZLITE-UG-1044.pdf

3)http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/ADuCM3027-ADuCM3029-User-Guide-UG-1091.pdf

处理器使用手册:http://www.analog.com/media/en/dsp-documentation/processor-manuals/ADuCM302x-mixed-signal-control-processor-hardware-reference.pdf

软件使用手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/ADuCM3027-3029-UG-944.pdf

集成电路异常:http://www.analog.com/media/en/dsp-documentation/integrated-circuit-anomalies/ADuCM3027-3029-anomaly.PDF

视频:

1)面向物联网应用的超低功耗微控制器

2)Fast Start物联网开发平台

3)可穿戴式多参数生命体征监护平台

……

带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计ADXL355

ADXL355属于低噪声密度、0 g低失调漂移、低功耗、3轴MEMS加速度计新系列产品,具有可选测量范围。ADXL355支持±2.048 g、±4.096 g和±8.192 g范围,在温度范围内提供业界领先的噪声、失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量极小和极低功耗的精密应用。

ADXL355能以极低的噪声执行高分辨率振动测量,可通过无线传感器网络实现结构缺陷的早期检测。

低功耗性能可以延长电池寿命,同时通过减少电池更换次数来延长产品寿命。

低噪声加上低功耗性能使得现在能以高性价比实现低电平振动测量应用,比如结构健康监控(SHM)。

此外,ADXL355加速度计的倾斜稳定性提供了温度与时间范围内的出色可重复性,是采用惯性测量单元(IMU)和倾角计的无人机中方向与导航系统的理想之选。

产品详情:http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl355.html

相关资源推荐:

用户手册:

1)http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-ADXL354-355-UG-1030.pdf

2)Evaluating the ADXL354 / ADXL355 / ADXL356 / ADXL357 [Analog Devices Wiki]

视频:高级数字超低噪声MEMS加速度计

论坛中有关ADXL355的讨论请点击:https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ADXL355

16通道DAS,内置16位、双极性输入、双路同步采样ADC AD7616

AD7616是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。AD7616采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和90.5 dB SNR采样。利用片内过采样模式可实现更高的SNR性能(过采样率(OSR)为2时,SNR为92 dB)。

输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7616的模拟输入阻抗均为1 MÙ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。

产品详情:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad7616.html

相关资源推荐:

用户手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-AD7616SDZ-UG-1012.pdf

应用笔记:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1409_cn.pdf

相关讨论:

AD7616硬件模式问题咨询

请教AD7616是否兼容差分信号转换?