ADI物联网热点应用Demo show!你最关心的是…(发言有惊喜)

物联网的理念和相关技术产品已经广泛渗透到社会经济民生的各个领域,在越来越多的行业创新中发挥关键作用。应用创新是物联网发展的核心,现在与版主一起来了解ADI的这13款Sensor-to-Cloud物联网平台Demo,展示ADI对于智能楼宇、智能城市、工业物联网与能量采集等四大应用方案的支持承若。展示Demo涵盖当前备受关注的物联网技术,如PM2.5气体环境监测、水质土壤酸碱度分析、人数统计……

ps.针对以下Demo进行跟帖发言,会有惊喜@你哟~

欢迎你针对这些模块发表观点或评论,包括但不限于:

——你最感兴趣的Demo

——基于某款Demo的创新感想

智能城市

  • 物联网结合 PM2.5 浓度监测系统

主要产品:低功耗RF收发器 ADF7023/ADF7242

适用于:智能居家、智能路灯与电子看板的尘埃监测物联网应用

空气污染霾害问题日益严重,PM2.5传感器应用需求高涨, ADI以IIoT模块为基础,透过结合主流PM2.5传感器模块和网关提供Sensor to Cloud的低功耗物联网整体方案,可望加速此方案在智能家庭、智能路灯与数字看板等应用的普及。

Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462360284001.html

Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/PM2.5.pdf

  • 具温度补偿的 pH 测量方案及工业物联网的整合

主要产品:ADC AD7793、放大器AD8603

适用于:水质分析、化学分析、食物加工和废弃水源分析的物联网应用

我们时常会听到工厂排放废水或是食品安全问题, pH meter(酸碱度计)常被使用在水质分析、化学分析、食物加工和废弃水源的分析,然而原本的解决方案都需要透过有线的方式或是专业的工程人员做不定期的检查,通过ADI所提出的工业物联网整合方案,工程人员不需要再浪费时间及成本去取得信息,并可通过后台的管理,随时确认了解状况,帮我们更严格的把关。

Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462342577001.html

Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/Water%20PH.pdf

  • ADI IoT 系统结合 IP CAM 的物联网应用方案

主要产品:低功耗RF收发器ADF7023/ADF7242

适用于:安全系统、环境监测、生态监测、农业管理、居家监控、生命监测的物联网应用

ADI IIoT模块具有体积小、低功耗等特性,容易整合至IP CAM系统中,使得IP CAM能连接多个含有传感器的模块,因此除了IP CAM本身功能以外能创造更多价值。

Demo演示:

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462327620001.html

Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/Camera.pdf

  • 户外烟雾环境气体含量监测的物联网应用

主要产品:精密微控制器ADuCM350、放大器AD8609

适用于:对工厂、环境与森林进行CO、O3、SO2与NO2等气体的物联网监控应用

ADuCM350内建12通道的ADC,整合以电化学分析为基础的气体传感器中关键且必要的元件。通过UART,将采集的数据传输至ADI IIoT模块。ADI IIoT模块支持2.4G或Sub-GHz,通过网络,将数据上传至云端。并支持Google云与私有云等,以达远距离监测的功能。

Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462333339001.html

Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/SMOG.pdf

以上四款“智能城市”应用方面的Demo,有你感兴趣么?欢迎跟帖分享~

Top Replies

Parents
  • 4款智能楼宇Demo,推荐:

    • 室内有毒气体浓度检测的物联网应用

    主要产品:放大器ADA4528-2/AD8500、ADC AD7790

    适用于:室内气体监测 , 工厂环境气体监测, 交通环境气体监测

    原因:室内安全无小事,要做到可防可控,必须应用气体浓度检测,提前预警,保障人身财产安全。

Reply
  • 4款智能楼宇Demo,推荐:

    • 室内有毒气体浓度检测的物联网应用

    主要产品:放大器ADA4528-2/AD8500、ADC AD7790

    适用于:室内气体监测 , 工厂环境气体监测, 交通环境气体监测

    原因:室内安全无小事,要做到可防可控,必须应用气体浓度检测,提前预警,保障人身财产安全。

Children
No Data