ADI物联网热点应用Demo show!你最关心的是…(发言有惊喜)

物联网的理念和相关技术产品已经广泛渗透到社会经济民生的各个领域,在越来越多的行业创新中发挥关键作用。应用创新是物联网发展的核心,现在与版主一起来了解ADI的这13款Sensor-to-Cloud物联网平台Demo,展示ADI对于智能楼宇、智能城市、工业物联网与能量采集等四大应用方案的支持承若。展示Demo涵盖当前备受关注的物联网技术,如PM2.5气体环境监测、水质土壤酸碱度分析、人数统计……

ps.针对以下Demo进行跟帖发言,会有惊喜@你哟~

欢迎你针对这些模块发表观点或评论,包括但不限于:

——你最感兴趣的Demo

——基于某款Demo的创新感想

智能城市

  • 物联网结合 PM2.5 浓度监测系统

主要产品:低功耗RF收发器 ADF7023/ADF7242

适用于:智能居家、智能路灯与电子看板的尘埃监测物联网应用

空气污染霾害问题日益严重,PM2.5传感器应用需求高涨, ADI以IIoT模块为基础,透过结合主流PM2.5传感器模块和网关提供Sensor to Cloud的低功耗物联网整体方案,可望加速此方案在智能家庭、智能路灯与数字看板等应用的普及。

Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462360284001.html

Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/PM2.5.pdf

  • 具温度补偿的 pH 测量方案及工业物联网的整合

主要产品:ADC AD7793、放大器AD8603

适用于:水质分析、化学分析、食物加工和废弃水源分析的物联网应用

我们时常会听到工厂排放废水或是食品安全问题, pH meter(酸碱度计)常被使用在水质分析、化学分析、食物加工和废弃水源的分析,然而原本的解决方案都需要透过有线的方式或是专业的工程人员做不定期的检查,通过ADI所提出的工业物联网整合方案,工程人员不需要再浪费时间及成本去取得信息,并可通过后台的管理,随时确认了解状况,帮我们更严格的把关。

Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462342577001.html

Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/Water%20PH.pdf

  • ADI IoT 系统结合 IP CAM 的物联网应用方案

主要产品:低功耗RF收发器ADF7023/ADF7242

适用于:安全系统、环境监测、生态监测、农业管理、居家监控、生命监测的物联网应用

ADI IIoT模块具有体积小、低功耗等特性,容易整合至IP CAM系统中,使得IP CAM能连接多个含有传感器的模块,因此除了IP CAM本身功能以外能创造更多价值。

Demo演示:

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462327620001.html

Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/Camera.pdf

  • 户外烟雾环境气体含量监测的物联网应用

主要产品:精密微控制器ADuCM350、放大器AD8609

适用于:对工厂、环境与森林进行CO、O3、SO2与NO2等气体的物联网监控应用

ADuCM350内建12通道的ADC,整合以电化学分析为基础的气体传感器中关键且必要的元件。通过UART,将采集的数据传输至ADI IIoT模块。ADI IIoT模块支持2.4G或Sub-GHz,通过网络,将数据上传至云端。并支持Google云与私有云等,以达远距离监测的功能。

Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462333339001.html

Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/SMOG.pdf

以上四款“智能城市”应用方面的Demo,有你感兴趣么?欢迎跟帖分享~

  • 智能楼宇

    • 室内有毒气体浓度检测的物联网应用

    主要产品:放大器ADA4528-2/AD8500、ADC AD7790

    适用于:室内气体监测 , 工厂环境气体监测, 交通环境气体监测

    为防范一氧化碳这类有毒气体中毒,室内毒气传感器成为智能楼宇的必要装备。ADI 提出具有高稳定度与高灵敏度、以电化学感测器为基础的有毒气体侦测器物联网解决方案,不但功能完整、易于设计与低耗电,且具有小型化、不需布线、可远端监控等优点。

    Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462333341001.html

    Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/co.pdf

    • ADI Fast start IoT的WiSUN 物联网平台

    主要产品:精密微控制器ADuCM3029、低功耗RF收发器ADF7023

    适用于:建筑物、桥梁结构安全监测、物流监测、智能农业(如监测温湿度、照度、二氧化碳、土壤酸碱度等)、智能能源(如电动车、UPS 电池容量监测)及工厂设备维护预警等。

    ADI Fast start IoT的WiSUN 物联网平台结合多样化低功耗传感器模块,通过RF sub 1GHz频段将数据传送至网关整合各式云端资源,提供客户快速从概念至产品的物联网解决方案。

    Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462314906001.html

    Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/Sensor.pdf

    • BLIP2 人数统计的物联网应用

    主要产品:Blackfin处理器ADSP-BF707

    适用于:安全监控系统、家庭自动化系统、户内外灯光/空调自动控制、后勤零售智能分析

    相较于红外线遮断/热感应方式,采影像辨识的第三代人数统计技术具有高的准确率及计算同时进出双方向的好处。ADI提出以IIoT模块结合BF707 DSP影像辨识平台的物联网方案具有低功耗,支持云端的完整设计,可加速产品上市量产。

    Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462360283001.html

    Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/People.pdf

    • Energy Meter 搭配工业 IoT 无线模块

    主要产品:高精度电能计量IC ADE7953

    适用于:智能电表,智能插座,PDU(Power Distribution Unit)

    ADE7953 是一颗集成度非常完整的电能计量专用 IC,简化了使用者通过离散类比元件加 MCU 设计的困难度,只需透过 I2C,UART,SPI 通讯介面后即可得知 Meter IC 转换后电力相关参数,就能了解能源使用状况及监控。搭配使用的 ADI IIoT Module已内建电力数据跟校正流程,可以透过Command命令输入校正相关参数,即可求得校正数据,以利加速产品开发时程。

    Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462363834001.html

    Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/co.pdf

    智能楼宇的4款Demo已经全部展示完毕,记得点赞哦~跟帖分享你最感兴趣的,有惊喜

  • 工业物联网应用方案

    • RS-485 转802.15.4 RF Solution

    主要产品:低功耗RF收发器 ADF7023 、隔离式RS-485收发器 ADM2587E

    适用于:取代常见RS-485介面由CABLE转成无线传送方式,例如:工厂机器资料传送、PLC(PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) 、传感器资料传输、 智慧能建筑各种应用系统等。

    应工业4.0的需求,ADI提供有线介面RS-485转换成RF无线传送的完整解决方案,易于设计与导入量产,且不需要任何实体布线即可传送数据资料;并有小型化 、不占空间、易于安装等优点。

    Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462327584001.html

    Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/RS485.pdf

    • ADI 物联网应用在智能照明系统

    主要产品:低功耗RF收发器 ADF7023/ ADF7242

    适用于:工厂、学校、大楼、运动场、公园、停车场、电影院、智能农场、舞台等大型场所照明应用

    ADI IIoT 模块支持 2.4G 及 Sub-1GHz 频段,通过遥控器控制或网路联接云端控制,达到远距离监控遥控功能。ADI 针对智能照明系统提供完整解决方案,包含软件、硬件,让设计者易于设计;并协助客户进行产品开发。小型化模块节省空间,减少按键与线材消耗及维护人力,且降低系统架设与维护成本。

    Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462314905001.html

    Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/LED.pdf

    • ADI / LTC 工业物联网无线网路 - DUST

    适用于:适用于无法使用电池或是电力线的低功耗应用

    ADI/LTC 展示的是 DUST 无线网路产品 SmartMesh IP 的 Starter kit 套件,通过完整的软硬件组合,快速组建SmartMesh 网络不是难事。由于不同的频率、位置,在不同时间干扰的程度都不同,SmartMesh 通过 TSCH 技术可解决环境干扰问题并且低耗电,可靠度更是高达 99.999%!

    Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5463841806001.html

    Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/DUST.pdf

    以上Demo你感兴趣的是……欢迎跟帖分享哈

    ps.记得为版主的分享点赞哦~

  • 能源采集应用方案

    • ADP5091 能量采集展示

    主要产品:电池充电器 IC ADP5091 、开关稳压器 ADP5300

    适用于:需要长时间监控的设备:在室内应用如触碰式调光照明控制所用到的遥控器及灯具或是空气品质侦测器(PM2.5/有毒气体)等,而室外应用如地震感测器或是边坡倾斜感测器

    ADI 能源采集应用方案是将太阳能板/风力机/压电发电或者是温差发电等再生能源通过 ADP5091 将收集到的能量储存至可重复充电的电池里,而可重复充电的电池种类有锂电池/磷酸锂铁电池/超级电容等,这些电池电压从 3.2V 到 5V,而ADP5091 的充电截止电压为 2.2V 到 5.2V,完全可以满足目前市场上常用的电池种类及应用。

    Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462327632001.html

    Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/adp5091.pdf

    • LTC3108 TEG 能量采集装置的应用

    主要产品: DC/DC 转换器 LTC3108

    适用于:适用于无法使用电池,或是电力线的低功耗应用

    TEG 是一种外加热源产生电压的热能与电能交换的装置,透过 LTC3108 这颗超低电压的升压转换器其输入电压 20mV 即可以启动的能力,LTC3108 提共了简单,有效的 TEG 电源采集方案,让一些无法使用电池,或是电力线的低功耗应用可以实现。

    Demo演示:http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5462314892001.html

    Demo详解:http://www.analog.com/media/cn/other/about-ADI/LTC3108.pdf

    以上两款,你感兴趣的又是哪款呢?快快跟帖告诉我们吧~

  • 四个智慧城市DEMO,推荐

    • 户外烟雾环境气体含量监测的物联网应用

    主要产品:精密微控制器ADuCM350、放大器AD8609

    适用于:对工厂、环境与森林进行CO、O3、SO2与NO2等气体的物联网监控应用

    原因:迎合环保概念,可扩展性强,能运用云存储,远程控制,应用广泛。

  • 4款智能楼宇Demo,推荐:

    • 室内有毒气体浓度检测的物联网应用

    主要产品:放大器ADA4528-2/AD8500、ADC AD7790

    适用于:室内气体监测 , 工厂环境气体监测, 交通环境气体监测

    原因:室内安全无小事,要做到可防可控,必须应用气体浓度检测,提前预警,保障人身财产安全。