DDS芯片没有输出信号?四步解决!

在使用DDS的时候,如果没有信号怎么办,先不用着急,按照步骤来,一点一点查找原因,就会解决问题的。

一般的步骤是先在管脚位置测量电源电压大小,控制信号电压,时钟电平是否正确,电压幅度是否在数据手册的范围内,尤其是RESET, POWER DOWN 等管脚的逻辑状态。如果这一切都是正常的,那么就要做别的检查了,步骤具体如下。

第一、对ADI的DDS的芯片,如AD885x系列的,如果芯片有SYNC_OUT 或SYNC_CLK 信号输出管脚,请测量此管脚的信号。看其输出频率是否正确,如果此管脚输出异常,请重复仔细检查硬件连接,电源和时钟输入。

第二、SYNC_OUT 或SYNC_CLK 正常,请检查寄存器的读写时序,这包括控制信号和数据信号的电平是否正确。判断寄存器读写是否正确的方法包括,可以改变内部锁相环的倍频系数,然后观察SYNC_OUT 或SYNC_CLK 管脚的输出频率变化。另外的方法是在写完寄存器以后再读出寄存器的值,检查是否写入的寄存器值和读出的值相同。如果读写寄存器存在问题,请使用逻辑分析仪检查时序 。

第三、检查寄存器的值是否配置正确,这可以使用ADI 网站上各个芯片的评估板软件或者相关芯片的网上在线设计工具来帮助您设计计算寄存器的值。

第四、因为大多数的DDS硬件连接的问题是输出管脚的接法。大部分的DDS 的输出都是差分电流输出,所以请特别注意DDS 的输出连接。要注意有些DDS 的IOUT 和/IOUT 输出需要接电阻到地,但是有一些需要接电阻到AVDD。要参考芯片的数据手册和评估板原理图。IOUT 和/IOUT 的端接电阻的大小要满足满量程电流在电阻上建立的电压小于数据手册上的Voltage Compliance Range,OUT 和/IOUT 的端接阻抗要相同,不能将其中一个悬空。请参考评估板的接法。