6篇博客,教你如何使用集灵活性和高集成度于一身的全能ADC μModule数据采集系统——ADAQ798x

在持之以恒的实现高通道密度的努力中,许多系统设计师在寻找使用较少电路板面积,但仍能达到严格性能标准的数据采集解决方案。ADI直面这些挑战,推出首个μModuleRegistered数据采集系统系列——ADAQ7980和ADAQ7988。ADAQ798x系列将常见信号处理和调理模块集成到系统化封装(SiP)设计中,支持高通道密度,可简化设计过程,并提供出色的性能。

欲先了解该系列博客的主角请点击:

ADAQ7980:

http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/single-channel-ad-converters/adaq7980.html

ADAQ7988:

http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/single-channel-ad-converters/adaq7988.html

ADC驱动器、关键无源器件和SAR ADC集成到单个封装中可简化设计过程,减少器件数量,并在提高通道密度的同时保证信号链性能。ADC驱动器配置也很灵活,支持ADAQ798x与不同输入电压和频率范围的传感器和输入源直接接口。这种灵活性使得ADAQ798x适合各种各样的工业、仪器仪表、通信和医疗保健应用。

本系列博客文章的目的是帮助系统设计师充分利用ADAQ798x系列的灵活前端,并说明它可以如何配置以适应不同应用。我们将探究常见且有用的ADC驱动器配置,如何利用外部无源元件实现这些配置,以及每种配置需要注意的事项。

本系列博客共有6篇,大家可点击标题进行查看哦~