各位小伙伴,还记得去年的亚洲蓝牙耳机展吗?
ADI展台的新一代主动降噪芯片 ADAU1850/1860 赚足了眼球~
而在今年蓝牙耳机展近期的线上预演直播中,
ADI中国区高级市场应用经理何源(Roy He)现身说法,
详细解读了这两款芯片的重磅更新,
同时也分享了ADI在可穿戴健康领域的最新产品动态!
一起来看看吧~
--------------------------------------
新一代主动降噪芯片 ADAU1850/1860
为了能够更快更好地帮助客户落地产品以及打造产品差异化,ADI中国产品事业部基于ADAU1850/1860 进行了一些系统级别的更新与改进,重点表现在自适应ANC降噪、自适应调音、空间音频的方案落地三个方面,并且这三个方案ADI已经实现并完成了Demo,可以随时帮助客户直接走向量产。
在降噪与调音方面,ADAU1850和ADAU1860的“自适应”功能值得一提,Roy表示:“这里所谓的“自适应”是基于自动且实时地计算滤波器的系数,而不是做一个简单的切换。”举例而言,在我们使用半入耳耳机时如果出现耳道泄露,音频变弱,通常我们会把耳机塞紧,这个行为带来的效果与主动降噪弥补的能量叠加就会产生高频POP音。ADI充分考虑了这种情况并进行大量的测试与验证,使得这两款芯片可以提前预判并做好防护措施。
同时,得益于ADI为其设计的专用精简指令集,这两款芯片安全稳定可靠,并且实时性非常高,同时表现出超低功耗的特性。“如果单只耳机的电池容量大概是 50mAh的话,那么实施降噪的额外功耗大概只会使耳机的工作时长减少15~20分钟。”Roy用数据表现了ANC芯片的低功耗。
还有一点是空间音频,它是实现音频空间沉浸感的一种音频效果,技术来自于杜比全景音效,但空间音频是杜比全景声的加强版,它能够通过混音营造出乐器环绕感,在用户听音乐和观看视频时提供更好的空间沉浸体验。据Roy介绍这需要用到额外的传感器例如陀螺仪等才能得以实现,而ADI作为传感器技术的创新领导者,可以提供上下和左右两个轴的全流程实现方案。“为了能够让客户乃至整个产业更加顺利的落地可量产的产品,ADI配套全链式的服务,从硬件的参考设计、原始图、PCB 设计指导再到完备的软件工具链、GUI工具和开发环境、ANC/通透模式的调试服务等等,ADI中国产品事业部都可以进行本土化的定制。”Roy表示。
--------------------------------------
新一代多模式传感器前端ADPD6000
说到健康监测,首先要考虑到监测准确度,第一是数据的精准性,第二是算法的有效性。Roy表示如果监测过程像是在做一道美食的话,数据就像是食材,后端的算法拿到数据之后,对其做解析,这个算法就是一套厨艺,二者是缺一不可。然而想要满足上述的要求,挑战是巨大的,因为可穿戴面临的环境非常复杂,例如肤色、纹身、毛发、运动状态、外界温湿度变化等等都是限制因素,ADI中国产品事业部最新推出的ADPD6000系列则可以很好克服上述挑战。
ADPD6000系列:为可穿戴健康而生作为一个多模态的数据采集终端,ADPD6000包含了光路与电极两部分。光路部分可以进行PPG的测量,并且因为其拥有极高的信噪比,保证了对信号测量的质量以及可测的覆盖度;电极部分可以测ECG和BIA,其中ECG是专业级测量,它的可靠性和稳定性足够成熟,可适配更多的应用环境,哪怕是在北方干燥的冬季,依然可以准确地测出心电信号。BIA的测量则通过ADI独有的专利架构,保证了非平衡接触高阻抗下的精度,足以媲美专业级设备。
“除了硬件和固件本身,ADI中国产品事业部还能提供非常深入的人体模型算法研究,以及系统级的评估板和手表方案,能帮助客户可穿戴健康产品在保证性能的同时迅速落地。”Roy最后强调道。
-------------------------------------
亚洲蓝牙耳机大会将在不久后正式开幕,届时斑竹也将及时的为各位小伙伴推送ADI在该领域的实时线报,敬请期待哦~