Post Go back to editing

【视频教学+在线答疑】助你搞懂ADI数字隔离器iCoupler

本次课程——《数字隔离器iCoupler基础教程》

介绍业内主流的数字隔离器的基本知识、数字隔离器的实现方式以及它在各个地区的标准和测试方法。

结合实际工作中遇到的客户案例,讨论一下数字隔离器在使用中需要注意的一些问题。

本系列课程包括以下几个小节:

1数字隔离器概论及基本参数

2数字隔离器的实现及编码

3数字隔离器的标准及测试

4数字隔离器的应用注意事项

扫描上方二维码观看完整视频课程!

如果有任何疑问,可以前往  接口和隔离专区  发帖提问,咱们有专门的工程师为您解答疑惑!




[edited by: Admin_ADI at 5:12 PM (GMT -4) on 10 May 2022]
  • 数字隔离器概论及基本参数

    数字隔离器是指电子系统中数字信号模拟信号进行传递时,使其具有很高的电阻特性,以实现电子系统与用户之间的一种隔离的芯片。电气隔离有着广泛的应用:在各种机械的工业环境中存在高压,需要在人员或其他设备免受危险电压损坏或冲击;电气隔离可以形成更好的环路,消除地环路噪声。电气隔离确保数据传输不是通过电气连接,即使电路的某一部分发生故障,也不会在电路的其他部分产生连锁反应,使用隔离起来提高系统的性能。在隔离器的使用中也能实现不同电压传送,增加共模抑制比。

    对隔离进行分类可以按功能性隔离与基本隔离。功能性隔离指使设备正常运行所需要的绝缘;基本隔离则是提供基本电机保护的绝缘。

    如何去定义一个隔离器——可以从四个方向划分:绝缘材料(常用的聚酰胺或二氧化硅);耦合元件( led 、电磁或电感);数据传输(不同的编码方式)和封装方式。

  • 数字隔离器的标准及测试

    在实际中设计高压和高压隔离系统比较一般都是比较复杂的,主要是需要考虑系统需要什么样的隔离;什么样的系统级隔离标准适合于产品;终端设备是否有系统级的标准;选择最适合的隔离产品,应该比较哪些参数或者指标。对于隔离整个系统来说,需要通过哪些测试来支持厂商数据保证的参数。最重要的是如何确保建立的一个系统在产品生命周期内是可靠运行的。在上方的这张表格中给出了一些关于隔离器的一些参数。这也是看数据手册选型时比较注意的几点。

    从标准层面来说,VIOTM和VISO是两个常用的参数,均指量化隔离器在很短时间内跨越隔离屏障处理高电压能力,在正常运行期间,通过隔离屏障的应力电压就是其电压受最大系统限制电压的限制。系统运输中必定存在干扰,电弧或者负载变化引起的电源噪声可能会短暂导致隔离器的电压翻倍增加。所以说隔离应该能够处理这些损态过压而不会把自己所损坏。