零回复看着焦心,各位的大智慧有用武之地了!

时间一日一日,回复却不见多少,困惑的坛友还在等待……等待……

本着一方有难,八方支援,是需要朋友们各显神通的时候了!

版主特地整理了近期部分还未找到答案的问题贴,希望看到的朋友们能够利用自己的智慧解疑答惑。

现在就来浏览下方问题,你的回复将为你带来积分,被标记为“正确答案”或“有用答案”,会得到更高的积分哦~(ps.积分=礼物,请看 积分商城

看着下方这些“小蓝”,也是一片焦心,动动你们的聪明脑袋,为坛友雪中送炭去吧!

微处理器类产品

ADUCM360 的AD采集模块连续采集外围电压,硬件怎么连接?

如何使用ADUCM33x UART

使用keil 5.24找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持

ADUCM320i的I2C中断通信中,使用DMA实现

在用CCES进入Debug调试BF609时出现错误

接口和隔离类产品

ADM2795E  不接受485数据

ADuM7643ARQZ会抬升射频通道的低噪的原因和解决办法

数据转换类产品

ADAS1000如何配置呼吸测量

AD转换的busy以及EOC信号正常,通过CS与RD操作后,采集到数据全部为1

AD9467 输出电平标准为"LVDS",是否支持连接FPGA

AD9164能否实现8GSPS采样率10bit输出

关于乘法器AD633的使用

关于AD9680的有图问题

AD1934 SPI读数据异常

AD9250-250EBZ与EVALEZ使用的时候SPI controller不识别评估板

adas1000的calxx寄存器读出的都是0

AD9765如何设置差分输出

AD7794/95的内部温度传感器的采样结果和温度的换算公式

linux下读取ad7606采样结果的问题

AD9625的开发板需要在前端加驱动电路或驱动放大器吗?

数字卫星接收机实现Ku波段与C波段卫星电视的接收

ADAS1000采集心电为什么会出现这种尖峰了

AD-FMCOMMS3_EBZ子卡怎么快速看效果?

ad9467欠采样的问题

AD8302的Reference Input可以在A、B两路输入中任意选择吗?

AD9520同步问题

关于使用多片AD9680-1000的问题

MEMS和传感器类产品

ADXL1001加速度计没有输出

超声波测距应用电路有推荐的吗

初速度不为0或者旋转扔出去的落体检测,使用芯片ADXL345

ADIS164XX,接口线缆怎么办

电源管理类产品

adi有没有能量收集器

ADN8831的COMPSW接错是否必须修正?

开关和多路复用类产品

关于ADG884的使用

关于ADG509FB的使用

参考电路类产品

DC/DC的PWM怎么改?

AD8612电路如何设计?

放大器类产品

AD5293数字电位计与STC89C51单片机怎么连接

AD8015输出噪声计算

AD633除法电路

AD5293数字电位计的菊花链连接问题

迟滞比较器参数计算

官网的模拟滤波器向导怎么没有带阻滤波器的?

ADN8831的PID参数设置

AD633除法电路的疑问

AD8232两电极输入阻抗的问题

ADE电能计量类产品

ADE7878配置

ade7878获取电能测量值

电能测量值计算的问题

ade7878电能累计

ADE9078 3相3線Delta接的問題

 

  • ADAU1777使用sigma stdio 的问题安装说明,分别配置了这几个地方,

    (1)PLL&Clock Control标签中, output clock MCLK/4

    (2) Pin /Pad Control标签中,ADC_SDATA0/PDMOUT/MP1设置为PDM Modulator Output.

    Signal Routing 标签里,output select PDM0 选择Core Out0

    (3)Output/Serial Port 标签里面,PDMcontrol 选择PDM Left signal in

    问题是,无论是否输入信号,PDM的输出都有,也不随信号变化

    因为找不到发新帖怎么发,烦劳版主挪到适当的位置,音频codec的问题