工程师的新年大福包,ADI一次性呈送七本精选合集电子书!

春节即将临近,有人准备趁假期好好休息,有人却要趁假期充充电。

如果你是那个热爱学习的人,版主今天推荐的资料,够你假期充电了,到底是什么?看就好~

七本精选合集电子书全放送!

ADI工程师精心为您奉上"非常见问题解答"、模拟对话、应用笔记、参考电路及应用解决方案完整合集电子书,现在只需点击相应的链接,即可获取哦~

Analog Dialogue合集_2013-2016

《模拟对话》(Analog Dialogue)是ADI公司的技术杂志,主要讨论关于模拟、数字和混合信号处理的产品、应用、技术及技巧。这期合订本集合了从2013年至2016年的技术文章,内容涵盖工业仪表、汽车应用、医疗保健等各个方面。

下载ADI系统方案精选 (2017合集)

ADI系统方案精选是ADI为了方便客户设计、同时简化系统集成,主要面向中国市场推出的一系列的信号链解决方案。每个方案精选以应用为主题,清晰地罗列出完整而灵活的信号链图表、系统设计要素、现行业内面临的主要挑战以及ADI解决这些问题的价值主张和相关产品组合推荐。近一年来,我们新增11个精选方案。目前,ADI已有约40多个系统方案可供用户免费下载,内容涵盖工业仪表、航空航天和防务、汽车应用、医疗保健等各个方面,深受客户好评。

仪器仪表电路笔记选集

电路笔记的仪器仪表选集包含超过48个参考电路设计,专门用于解决测试和测量应用中的模拟、混合信号和射频(RF)设计挑 战。仪器仪表工程师可以将这些电路笔记用作独立解决方案,或者作为更复杂电路和子系统的基础。

ADI 技术文章合集

《ADI技术文章合集》由ADI工程师亲自撰写的60多篇技术文章,涉及的应用领域包括仪器仪表和测量,电机控制系统设计,医疗健康,能源,通信,汽车等,帮助客户解决开发难题,简化开发难度,缩短开发周期。

"非常见问题解答"系列首册电子书

"非常见问题解答"的本意是寓教于乐,给某些枯燥的话题注入一些色彩,使其变得生动有趣。 "非常见问题解答"还会提供一些支持链接,以便读者能够更深入地了解某一主题。 除了问题和答复以外,您还会看到支持文章、应用笔记、设计工具和数据手册的链接。

ADI应用笔记合集(第1册)

由ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的应用笔记合集。本合集涵盖了仪器仪表和测量 、电机控制系统设计 、过程控制和工业自动化、 通信 、 消费电子、 能源 、医疗保健 、汽车应用 等多个应用领域。每款电路包含详细的设计文档。电路功能和性能已经过硬件验证。

ADI参考电路合集(第四册)

本书主要介绍由ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的参考电路。通过这些参考电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。每款电路包含详细的设计文档,常见电路变化以及更多信息。电路功能和性能已经过硬件验证。