《模拟对话》杂志第51卷第四期中文版,新鲜来袭

ADI《模拟对话》汇聚了ADI全球工程师的先进设计思想,涵盖丰富实用的技术资料。50多年以来,它一直肩负着现实世界信号处理中电路、系统和软件技术交流平台的重任,刊登了有关最新模拟、数字和混合处理产品、应用、技术及工艺的大量优质文章。

第51卷第四期新鲜出炉,是下载PDF文档还是索取印刷版,大家自己选择吧!

ps.对《模拟对话》感兴趣的伙伴们,记得为版主点赞哦~

本期内容主要包括以下12篇文章:

一、为应用选择最合适的MEMS加速度计——第一部分

测量加速度、倾斜、振动或冲击的加速度计有数百种选择。在这篇文章中,高级应用工程师Chris Murphy 给您指点迷津。

二、为应用选择最合适的MEMS加速度计——第二部分

我们很高兴刊发本文的第二部分。希望这两篇文章能帮助大家找到合适的MEMS器件,用于加速度、倾斜、震动或冲击的测量应用。

三、新ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 CDM测试标准概览

众所周知,迄今在制造环境的器件处理期间,导致IC ESD损害的最主要原因是带电器件事件。此标准有机会成为第一个真正的适用于全行业的CDM测试标准。包括ADI公司在内的很多公司已经转向使用JS-002测试所有新产品。通过这篇文章详细了解该标准。

四、高精密电压源

作者Michael Lynch讨论了将超稳定参考电压源与20位1 ppm DAC组合在一起,并用超低失调、漂移、轨到轨放大器缓冲输出。如此一来将获得一个参考电压源,可以实现1 ppm INL分辨率和优于1 ppm的FSR长期漂移。

五、为什么我的处理器漏电?

会是驱动不良的CMOS输入栅极驱动器导致的吗?Abhinay为您带来答案。

六、如何选择散热性能良好的高功率可扩展式POL调节器并节省电路板空间

Afshin的文章着重讨论终端负载(POL)调节器。您是否需要超过40 A或160 A的电流?只需并联连接一个调节器就行了。那么热量和效率呢?这篇文章为您揭晓。

七、引脚兼容的高输入阻抗ADC系列简化驱动并拓宽ADC驱动器选择范围

Maithil Pachchigar在本文中介绍16/18/20位AD4000系列。系统设计人员常常不得不选用高功率、高速放大器来驱动开关电容SAR ADC。Maithil的文章解决了这一常见痛点。

八、在隔离同步整流器应用中,有必要用MOSFET取代肖特基二极管吗?

Frederik Dostal 在本RAQ中为您解答。

九、开发超低功耗系统时选择合适微控制器的策略

大家遇到过极具挑战的超低功耗设计吗?我们的M3和M4控制器能提供帮助。Monica Redon带来的精选文章阐述了关于在超低功耗系统中选择合适微控制器的见解。

十、利用采样保持放大器和RF ADC从根本上扩展带宽以突破X波段频率

在信号链中使用采样保持放大器(THA)可以扩展带宽,使其远远超出ADC的采样带宽。高级应用工程师Rob Reeder在他关于扩展带宽的文章中向大家介绍了这个想法。

十一、即使电池单元老化,也能最大化汽车电池包的运行时间

安装电池遇到的常见问题是电池单元不匹配。电池单元重复使用后会老化并不匹配。Samuel Nork和Tony Armstrong撰写的这篇文章介绍了一种用于恢复电池包中电池容量的主动平衡电池负载技术。

十二、独特的栅极驱动应用支持高功率放大器快速开启/关闭

Peter Delos和Jarrett Liner提出了一个特别的设计技巧。此电路最初为脉冲雷达应用而设计,也可以用于任何需要在200 ns内开/关RF源的地方。