【工程师博客】替代PLL?那你有必要搞清楚DDS的进展

前几篇博文

讨论了何时、在哪里以及为什么用基于 DDS 的方法代替基于 PLL 的方法。不过,人们倾向于 PLL 的原因之一是熟悉它。所以,有必要让我们加深对 DDS 的了解。(注意,这并不需要联系美国牙医协会)

在简要评述先进 DDS 技术之前,为了避免将已经出版的东西老调重弹,我要再次提醒大家阅读我们提供的指南。→FAQ: DDS Tutorial - User Guide

浏览指南之后,如有任何问题,请提出来,然后回头继续阅读......

现在我们抢先一步,探究更先进、更强大的 DDS 架构的各要素。

白色模块已在指南中阐述,属于任何 DDS 系统的基本要件。我将谈谈绿色模块,它们对我之前写到的许多优势至关重要。上图未显示的一个有价值附加部分是备用FTW寄存器;针对跳频/FSK 应用,可以切换这些寄存器。

相位偏移寄存器(POR)

就其本身而言,增加此模块可提供一些有价值的功能。

  • 能够以非常小的步进数字化地重新定位输出相位(我们某些产品的步进小到0.0055度)。该功能的数字性质使它能完美重复,极为可靠。
  • 能够切换多个相位偏移字(POW)选项以实现相移键控(PSK)。
  • 能够让两个依赖同一系统时钟源的DDS通道建立完美正交关系,并且能够补偿静态相位偏移,以免降低正交性。

幅度比例因子(ASF)

提供对幅度的控制,类似于POR对信号相位的控制。

辅助累加器

这是到目前为止最强大的附加功能,不过部分要归功于其与POR或ASF能力的结合。下面是辅助累加器迄今最有意义的用法:

1. 最初,这是为了支持扫频而引入的。利用第二个累加器来提供一个稳定增加的变量。先进DDS可将该变量增加到基本频率调谐字上,从而获得一个频率稳定变化的信号。

  • 也可以将其与POW结合以实现相位扫描。

  • 或者将其与ASF结合以实现幅度扫描。

2. 可编程模数 – 建议您点击 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-953.pdf  了解更多。

3. 相位相干切换:DDS本身即以相位连续方式切换相位。某些应用(雷达及其他)希望以相干方式切换相位。