探究宽带GSPS ADC中的DDC

宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端,但也有一些应用要求能够滤波并调谐到更窄的频谱。

在信号链中,数字滤波可以在ADC之后的后处理步骤中进行。但是,这要求FPGA、DSP或ASIC提供大量专用硬件空间以执行算法运算。它还会消耗ADC输出数据的全部带宽,因为关于样本的信息要到ADC处理完信号之后才能确定。

现在,高性能GSPS ADC让数字下变频(DDC)功能在信号链中前移,进驻到ADC内部。这就给高速系统架构师提供了多种新的设计选择。然而,这一功能对ADC来说是相对较新的,关于GSPS ADC中DDC模块的运行,工程师们可能有一些设计相关的问题。我们来看看1个常见问题:

  • 什么是“抽取”?对于DDC而言,它意味着什么?

简单说来,抽取是一种仅观测ADC输出样本中的一个周期性子部分,而忽略其余部分的方法。也就是通过降采样来有效降低ADC的采样速率。例如,在ADC的1/M抽取模式下,仅输出第M个样本,抛弃其间的所有其他样本。对于每M个样本,均重复此方法。

图1. 抽取系数为8时,每8个样本仅选择第8个样本,抛弃7个样本。

ps.版主推荐一篇本博主写的技术文章《模拟提示—— ADC 的抽取》,希望对你理解GSPS ADC中的DDC有所帮助哦~

http://www.analog.com/cn/technical-articles/analog-tips-decimation-for-adcs.html