通过软件就轻松实现对无线通信系统标准、带宽、频率……的修改,这可能是过去近半个世纪通信人的梦想——而如今已经被软件定义无线电(SDR)收发器所实现,它结合了RF至基带收发器PHY和数字处理器,提供可重复使用且适应未来发展的无线电平台,实现丰富的性能优势。
本次斑竹给大家带来了《装备高级系统功能的SDR捷变收发器》的在线课程以及课件PDF!
本次课程介绍ADRV900x系列收发器,以及讲解该系列集成的一些高度可编程的高级系统级功能(这些功能与无线电收发器IC一般不相关或者不常见)——DPD、快速跳频、自动增益控制、可编程滤波器、动态省电、自主监控模式、RSSI和多芯片同步。无线电校准功能,如LO泄漏和QEC,可支持并提高性能水平、集成度、尺寸和省电性能等等。
扫描上方二维码观看完整视频课程!
如果有任何疑问,可以前往 宽带收发器 专区发帖提问,咱们有专门的工程师为您解答疑惑!
[edited by: Admin_ADI at 1:57 AM (GMT -4) on 25 Mar 2022]