观看视频,了解ADI在AR、VR、自主驾驶等领域的人机交互解决方案

汽车应用演示

ADI在自主驾驶、驾驶室电子产品、MEMS 安全和安保、EV 和 HEV 动力总成以及汽车电源管理方面的能力可帮助我们的客户设计更安全、更环保、更舒适的汽车。

  • 76-81GHz自动驾驶CMOS RADARX

查看我们创新型高度集成式CMOS RADAR雷达解决方案的系统级演示,该方案将角分辨率指数级升高以支持高度自动化的OEM、1级、启动和破坏者驾驶应用。

观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723540812001.html

  • 超低噪声开关稳压器具有低电磁辐射优势

本演示展示了辐射如何最大程度地降低不同系统之间的干扰,对于确保符合CISPR25等汽车法规至关重要。我们还展示了如何在早期设计阶段中采用超低噪声开关稳压器来降低风险并加快产品上市。

观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5724148928001.html

  • 智能座舱检测

我们展示了该检测解决方案如何检测驾驶员的手在方向盘上或附近的位置和运动情况。它可以用于检测边开车边发短信行为,以及驾驶员在辅助驾驶操作后的准备情况。我们还展示了飞行时间技术如何用于无触摸手势控制。

观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723533548001.html

  • 电源 µModule 解决方案

展示了 ADI 业界领先的微模块如何解决各种市场领域和应用中最棘手的功率难题,包括汽车、工业和通信。

观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723531002001.html

  • 汽车音频平台

ADI开发了集成原理图和完整软件的参考设计,适合电动汽车警示音系统。ADI可提供多种解决方案,从入门级立法合规性到更为复杂的发动机声音解决方案,以满足各种内部和外部应用。

观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723401875001.html

物联网演示

ADI 通过优化事物内部的数据质量和分析功能,为网络边缘带来智能,确保只有最相关、最精确、最安全的信息才会发送到云。为此,我们采用了系统级方法,在整个系统中利用硬件和软件,确保在最佳点开发适当级别的洞察力。

从人体生物特征识别到机器振动曲线,ADI的技术能够看到、听到、感觉到以前无法测量的东西,使得客户能够实现新的可能性,获得更可靠的结果,同时降低开发和拥有成本。

  • 闪烁LED之轮——无线时间同步

超低功耗和可靠性是工业物联网应用中部署的无线传感器网络的关键要求。本演示展示了多跳网络中的精密时间同步如何用于自动安排具有低占空比的数据流量。通过此功能,可将传感器置于严苛的物联网位置,如振动泵/电机、多层商业建筑、工业加工厂和发电厂。

观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5726646078001.html

  • 安全的物联网堆栈

本演示揭示了最终用户如何使用此方法信任其设备,同时简化部署过程、降低私钥管理成本和漏洞。

观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723386694001.html

  • 最低功耗边缘节点:结构健康监控

与会者了解此系统设计如何保持明确定义的超低功率特性,直到检测到振动。该解决方案集成了传感器、边缘节点处理和云连接,非常适合工业物联网中的电池供电、长寿命型应用。

观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5724157793001.html

消费电子应用演示

如今的电子产品消费者需要的不仅仅是专业级音频和晶体级高清视频。正因为如此,设计人员才依赖于 ADI 的各种混合信号技术来实现与器件之间更身临其境般的自然、高效的用户交互。

  • 使用D类放大器,实现扬声器线性化

该全套的扬声器增强解决方案采用配备I/V检测装置(SSM3525)的中级功率D类放大器和一个音频处理器,最大限度地利用高性能电流和电压检测功能。应用包括全面的扬声器保护以及附加扬声器优化,以改善聆听体验或者降低系统成本。
观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723529084001.html

  • 7.1.4通道杜比全景声音响——创造沉浸式聆听体验

查看ADSP-21584 上的7.1.4通道杜比全景声音响方案及其如何提供沉浸式声音体验。可在2.1至7.1.4通道范围内进行配置,即使不存在up-firing扬声器,也可实现高度虚拟化。
观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723399097001.html

  • 用于无线扬声器的杜比音频

了解ADSP-21489处理器如何可用于改善水平和垂直声级扩展,同时保持自然的声音音频。
观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723401878001.html

  • 用于手机相机的MEMS OIS解决方案

我们展示了相比基于VCM的传统方法,该光学图像稳定(OIS)解决方案如何提供全新水平的稳定性和滚降补偿,将功耗降低100倍并提供更高精度。
观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723450570001.html

医疗健康应用演示

ADI 的技术与设计解决方案有助于影响医疗保健诊断、诊所监护设备、生命科学与医疗仪器,以及健康与保健器械设计的未来。

ADI丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字处理技术不仅树立了业界标准,同时还拥有领先的设计工具、应用支持和系统经验作为后盾。ADI采用真正的系统方法实施功能集成,并与客户合作创造性能独特的产品,以赢得市场。

  • 多参数健康监测平台和物联网生态系统

我们展示了支持全天候穿戴式检测设备的技术,这些设备能够监控多种生命体征,进行健康和疾病管理、病人恢复监控,增强生活质量。它包括HealthConnect云服务、算法开发、解决方案验证、趋势和特性提取的演示。

观看演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5723535925001.html