Post Go back to editing

解救待解答的问题,得积分,兑好礼!

坛子里的大侠们,新的一月开始了,有木有定个小目标呢?

如果还木有,不妨现在定一个吧,比如解答以下问题,得积分,然后→带上你的积分,换取你的专属礼品吧

ps.如果您的答复被标记为“正确答案”或“有用答案”,获得的积分更多哦~

待拯救的问题:

放大器类——

关于AD8000

AD8099的用法

ADA4530-1R-EBZ在高压高频开关电源产生的电磁场环境下工作会有什么影响?

RF功率检波器AD8361、AD8362如何分析自身噪声

AD524SD/883B

AD603级联  AGC电路

2.45GHz信号脉冲调制,调制周期5kHz,要检测包络信息,选哪个型号检波器好?

请问芯片表面标识第一行H3 第二行K的是哪一款放大器

关于AD8015内部电路

差分运放ADA4940输出变得很小

数据转换类——

(AD2S1205或AD2S1210等)RDC锁相范围的限值

visual  analog 怎么导入FPGA导出的二进制格式的文件

AD9640输出最高位总为高,其他正常

AD2S1210 DOS故障

AD2S1210 寄存器读取

要找HSC-ADC-EVALUCZ数据捕获板上面USB芯片的固件程序

visual  analog 怎么导入外部数据

AD9609时序问题

ad7124如何做2路、3路、4路RTD开路检测?

AD976 采集问题

请问有没有adisimpe中文帮助文档?怎么用这个工具进行仿真?

有关AD7124-4的编程问题

AD9269BCPZ-80芯片不正常工作

AD7710的DRDY引脚

求助:AD2S1205那个板子与旋转变压器连接以后,得到的激励信号是错误的,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO

AD9163时钟与数据联系

AD9224加上12.5MHz的时钟后,在输入端的信号会出现毛刺,不加时钟信号输入端的信号波形是光滑的,这是为什么呢?怎样消除输入端的毛刺呢

AD7172-4转换结果不稳定

AD8233 去掉右腿驱动的两电极电路

validate design时候出现了IP核被lock的问题

请推荐一款能够采集到1MHz信号的AD芯片及其电路?

求助,查找一个芯片型号

如何选择合适的采样频率?

有没有ad9680直流耦合的参看设计啊

根据使用需求,求推荐一款模数转换器。

AD598激励频率不稳定,呈周期性上升下降变化

(已经等待了6个月有用回复的开发者,望速回)AD9826是否可用于处理频率为0.5MHz的CCD输出信号

关于滤波器ADRF6520问题

能提供AD7768-4评估软件的源程序吗?

AD7787的2个通道中的差分通道能否接成单端信号输入?

SDP-H1控制板的JTAG下载线

关于AD9269的QEC算法

ad2s1210 数据读和数据写怎么区分的问题

AD7768的spi控制

AD9625的开发板AD-FMCADC3-EBZ能否与Virtex7直接连接

bxl文件下载问题

兩片AD7606如何接數據總線到DSP

MEMS和传感器类——

分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?

ADIS16265数字信号输出范围及滤波器设置

ADXL357测试加速度和温度的值时,需要配置哪些寄存器,以及配置寄存器的值

ADIS16488无法读取数据

adxl357 寄存器的值和默认值不一样

ADXRS646零偏问题

adis16227

ADIS156488技术咨询

ADXL345 activity中断问题,无法进入

ADXRS810 error when Gyro is static ?

ADXL203EB如何提高采集精度呢?

RF射频类——

BIST测试是否正确

锁相环输出功率不稳定,相差啊20个dbm,请问一般是什么情况?

HMC799

请问专家,AD-FMCOMMS3-EBZ和AD-FMCOMMS3-EBZ-ND这两个板子有什么区别吗?谢谢

关于在二分频器HMC492LP3芯片手册中的问题

关于HMC625B的带宽问题

HMC799

HMC558,RF固定,插损是不是随IF升高急剧恶化

HMC702锁定检测

ADUC微处理器——

CCES导入visualDSP的工程,编译报错

请教一下ADAU7002这颗IC在使用时的问题

请教搭建评估板CN0359的开发环境

电源类——

请教专家有关ADM7150里低频PSRR曲线

关于ADPD105 / 108在生产验证阶段,要如何验证芯片?

数据接口类——

能否推荐一款隔离4-20mA

想买个ADAS的开发板

音频类——

ADAU1452的FFT分析

adau1452使用3-Way-Crossover Filter 低频噪声变大

adau1452 安全加载问题