设计混合信号电路板,PCB布局必须遵循的规则

当数字和模拟电路在同一块板卡上共享相同的元件时,电路的布局及布线必须讲究方法。抛砖引玉下,在网上看到一个【设计混合信号的电路板时,必须遵循的14个规则】,分享出来供大家参考~

欢迎大家拍砖、分享自己的经验

设计混合信号的电路板时,必须遵循的14个规则:

  1. 考虑单独的模拟和数字电源。
  2. 了解所有返回路径。
  3. 虽然价格昂贵,但如果可能,请使用四层电路板。
  4. 请勿将模拟信号与时钟或快速数字信号并行布线。
  5. 如果模拟和数字信号必须交叉,请确保这些信号以 90 o 相交,以便使耦合电容最小。
  6. 电源层应该出现在其信号线相应的区域。例如,在模拟电源层上只运行模拟信号。
  7. 将旁路电容放置在与 IC 尽可能近的位置。另外,还要确保电源信号的旁路连接为低阻抗。
  8. 若可以,请在电路板上使用独立的模拟和数字信号以及独立的数字和模拟组件。指定 PCB 的“模拟”和“数字” 区域。
  9. 对高阻抗输入信号应避免过长的走线,否则它会像天线那样耦合噪声进入信号链路。
  10. 尽可能扩大电源走线的宽度以降低阻抗。
  11. 将模拟信号放置在离接地层最近的位置,以便最小化电感串扰。
  12. 将各层之间的电源信号相连时,请使用大型或多个过孔,重要可以降低阻抗。
  13. 尽可能降低数字信号的数字上升和下降时间。
  14. 使用防护线使模拟和数字信号相互隔离。