Post Go back to editing

无线通信逐渐普及,那么测试该如何做?

无线通信——比如4G LTE、Wi-Fi和蓝牙——在我们的生活中变得越来越普及,对于它们的测试工作台的要求也在不断提高。

那么什么是无线通信测试,以及ADI产品如何适应其信号链呢?

系统设计考虑因素

易于配置、运行、维护和升级

对测试仪来说,易于配置、操作、维护和升级都是重要的因素。但待测器件和测试参数却各有不同。为了应对这些挑战,一种 常用的方法是针对不同的硬件平台,在不同的测试中使用相似的图形用户界面(GUI)。此外,如果同一个硬件平台可满足全部测试要求, 那它就是较佳解决方案。

出色的性能和丰富的功能

除了基本设计和故障排查,还有可能在复杂的干扰、衰落,切换场景中执行测试,并考察标准的每一个细微差别。因此,出色的性能和 丰富的功能同样十分重要。

ADI公司解决方案

无线通信测试工作台包括源(针对DUT的激励)和测量(来自DUT的响应)。示例采用ADI RF捷变收发器RF Agile TransceiverTm AD9361,该器件 可覆盖全部LTE通道带宽,并使用集成式电源解决方案ADP505x和RF/IF增益模块ADL5601/ADL5602。同时该方案中包括信号源单元和测试单元的系统框图。

下载链接:https://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/apm-pdf/adi-wireless-communication-test-equipments-solutions_cn.pdf