Post Go back to editing

ADI出品丨加速度计、惯性测量单元相关问题解答,下载从速!

在人工智能、大数据以及物联网的进一步发展之下,数据的收集显得尤为重要,而与收集数据息息相关的传感器市场将更加广阔。尤其是物联网的发展,传感器产品需求大幅增加,重心也逐渐转向技术含量较高的 MEMS 传感器领域。
MEMS 的全称是微型电子机械系统,利用传统的半导体工艺和材料,集微传感器、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。具有小体积、低成本、集成化等特点。
相信各位小伙伴在传感器相关电路的设计途中,肯定也会遇到诸多难题,例如产品选型、参数问题等等。
今天,斑竹就给大家带来了由ADI工程师整理的MEMS传感器相关问题解答,需要的筒子们不要错过咯~



[edited by: Admin_ADI at 7:23 AM (GMT -4) on 31 Oct 2021]
  • 部分内容提前看:

    ADXL355 中的动作门限寄存器 ACT_THRESH,是否可以用来限制加速度值超过门限值就不输出加速度?还是只能用来计数超过加速度门限的动作次数?

    只能用来计数,不能不输出加速度。针对您描述的功能一般存在于对待机时间有较高要求的应用。 ADI 相应的低功耗加速度计如 ADXL362/372,可以检测静止或运动使器件进入休眠或低功耗模式。

    ADXL362 能检测到的最小加速度值是多少?

    如果噪声很小,此时 ADXL362 的分辨率为 1mg/LSB,其能检测到的最小加速度为 1mg;但如果噪声大,则最小值为噪声的门限。具体可以通过噪声谱密度和带宽算出噪声的 rms 值,再乘以 6.6 系数得到噪声的峰峰值,则这个值是可以分辨的最小加速度值。

    ADXL206 温箱内升温降温输出加速度存在偏置。

    加速度计存在这种温度的迟滞,一般 5~10mg 都在可允许的范围内,这个值可以参考数据手册中的零偏重复性。

    ADXL357在复杂的振动环境中可以实现0.05°的测量精度吗,上电后需要重新校准吗?通电一周的漂移有多少?

    可以依次计算下静态噪声,随机游走,10 年可重复性带来的误差,这些是没法补偿的。初始偏差,与温度有关的误差,跨轴灵敏性等是可以补偿掉的。高振动环境要定量计算振动值对振动整流误差的影响。如果有在 flash 保存校准数据,重新上电无需再校准。

    ADIS16480 是否需要进行电磁屏蔽

    电机的干扰会通过通信接口,电源和地进来。通信接口最好能隔离,电源要单独供电,最好是低噪声的 LDO,电源的纹波会显著影响传感器的性能。

    ADIS16490 工作温度变化带来的零偏严重漂移,上电 1 小时还未平稳的问题,要找到温补的方法。

    ADIS16490 数据手册中有陀螺仪和加速度计随温度变化的参数,且内置了温度传感器。您可以通过上述参数,获取温度传感器数据对传感器输出进行补偿。