超多新内容,《模拟对话》第55卷已更新~

目前《模拟对话》第55卷已经上线前两期,需要的小伙伴不要错过咯~

《模拟对话》第55卷第1期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-55/number-1/volume55-number1_cn.pdf

《模拟对话》第55卷第2期:https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-55/number-2/volume55-number2_cn.pdf

------------------------------------------------------------------

本期介绍:

多倍频程宽带数字接收器的SFDR考量

未来几年内,高采样速率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)技术将引领宽带数字接收器架构的发展。这些新器件将保持传统低速率数字转换器的出色线性度、噪声性能和动态范围。展望即将到来的具有多倍频程带宽的数字接收器时代,本文讨论设计出色动态范围时面临的新挑战和考虑因素。

一个简单的三角形符号到底意味着什么?

每个电子工程师都熟悉这个三角形。这个符号代表模拟域中最常用的器件之一:运算放大器。但是,等一下,比较器和仪表放大器不是也用这个符号来表示吗?正确。那么,它们有何区别,在原理图中如何识别呢?本文将探讨这个三角形符号,以及选择合适的部件时需要注意的事项。

传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法

开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。传导辐射可进一步分为两类:共模噪声(CM)和差模噪声(DM)。本文介绍一种将CM辐射和DM辐射从总传导辐射中分离出来的实用方法。了解CM噪声和DM噪声在CE频谱中的位置,可以使电源设计人员有效地运用EMI抑制技术。

非常见问题解答—185期:从传感器到ADC的危途:工程师应如何做?

在无数的工业、汽车、仪器仪表和其他应用中,普遍存在一项挑战,就是如何将微小的传感器信号正确连接到ADC,以实现数字化和数据采集。传感器信号通常很微弱、脆弱,有时有噪声,可能看上去像是一个很高的阻抗源,位于大共模电压之上。本文提出一种新的集成解决方案并详细介绍了设计步骤,以便配置一个完整的传感器接口仪表放大器来驱动ADC输入。

直流电能计量应用

如今,对更高效、更环保的能源的需求与日俱增。仅去年一年,全球就使用了近18万亿千瓦时,而这一需求还在继续增长。事实上,在过去的15年里,消耗了超过一半的现有能源。好消息是,基于GaN和SiC器件等新功率转换技术,许多应用可以从交流转换为直流电能交换,从而显著提高效率。因此,精确的直流电能计量变得越来越重要。

CTSD精密ADC—第1部分:如何改进精密ADC信号链设计时间

由于数字处理和软件算法的增强,对更高分辨率和精密ADC的需求在过去20年来已有所增加。在ADC可与输入信号交互前涉及到几个信号调理阶段。具有严格要求的信号调理电路必须围绕特定和单独的ADC技术进行设计和定制,以实现数据手册性能。如今,连续时间Σ-∆ (CTSD) ADC提供了新的设计方法,我们将在一系列文章中予以介绍。

使用半自动化工具改进电源设计—实现快速高效设计的五个步骤

由于没有典型的应用,设计正确的电源既重要又复杂。虽然尚未完全实现电源设计过程的自动化,但目前已存在一系列半自动化工具。本文介绍了如何通过五个步骤,使用可协助新手和专业电源设计工程师的现成半自动化工具,设计出可靠且经过优化的定制电源。

非常见问题解答—第186期:添加灵活的限流功能

在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。在寻找合适的DC-DC负载点稳压器时,目前只能找到一些具有可调节限流值的电压转换器。我们将讨论通过LTC7003等组件添加灵活的限流值来解决此问题的方案。精度可达到15%左右,具体因应用而异。

提高迟滞,实现平稳的欠压和过压闭锁

欠压闭锁(UVLO)可以防止电子系统在异常低的电源电压下运行,从而导致系统故障。过压闭锁(OVLO)保护系统避免因为高电源电压受到损坏。我们需要利用阈值迟滞来获取平滑、无抖动的闭锁功能,即使是在存在电源噪声或电阻时也是如此。在讨论了简单的UVLO/OVLO电路后,我们将介绍一些添加阈值迟滞的简单方法,当默认值不足时,添加阈值迟滞尤其必要。

CTSD精密ADC—第2部分:为信号链设计人员介绍CTSD架构

一种新的技术方法让我们能够将连续时间∑-∆ (CTSD)架构用于精密应用。在尝试以最低的功耗实现最佳带宽时,CTSD ADC一直是首选的ADC。现在推出了一款新的CTSD ADC,具有精密性和易用性,同时可以保持连续时间的完整性。在第1部分,我们着重介绍精密CTSD如何简化现有信号链设计中的关键挑战。在第2部分,我们将解密这个问题,了解是什么在背后支持CTSD架构,使其具有这些优势?

优化信号链的电源系统 — 第1部分:多少电源噪声可以接受?

本文概述如何量化信号处理链中负载的电源噪声灵敏度以及如何计算最大可接受电源噪声。此外,还讨论了测量设置,以及如何基于真实的电源噪声要求来满足功率域灵敏度的一些策略。本系列的下一篇文章将深入探讨如何优化ADC、DAC和RF收发器的功率分配网络。

非常见问题解答—第187期:如何选择合适的电路保护

随着不同应用中使用的电子器件的数量不断增加,且由价格高昂的FPGA或微控制器来控制这些功能融合,保护这些器件不受严苛的使用环境损坏变得前所未有的重要。但是器件种类繁多,所以,设计人员面临的最困难的问题就是选择合适的解决方案。我们将探讨应用面临的挑战,以及为何需要保护;并比较传统的保护方法和更新的可替代解决方案,后者具有更高的精度、可靠性和设计灵活性。

----------------------------------------

本期介绍:

解密RF信号链:特性和性能指标

在不久之前,RF工程还是一门新兴学科。如今,RF技术深深根植于我们的生活,没有它,现代文明可能不会存在。通信和运输、工业自动化和医疗健康、航空航天和防务等领域都非常依赖RF技术,这是构成RF信号链的基础,也是本文的中心主题。

CTSD精密ADC—第3部分:实现固有混叠抑制

在CTSD精密ADC系列文章的第3部分,我们将重点阐述CTSD ADC的“无混叠”特性,它可在不增加任何外围设计的情况下提高对干扰源或目标信号带宽以外信号的抗干扰能力。对于信号链设计人员来说,关键挑战在于,ADC采样会导致这些干扰源混叠进入目标信号带宽(带内),造成性能下降。而混叠抑制解决方案正是造成传统ADC信号链设计极其复杂的原因之一。新型精密CTSD ADC本身具有混叠抑制特性,这一独特特性带来了一种简化解决方案。

优化信号链的电源系统—第2部分:高速数据转换器

在信号链电源系列文章的第一篇第1部分:多少电源噪声可以接受?如前所述,如果单纯只是最小化噪声,可能需要以增大尺寸或降低效率为代价。在第2部分,我们阐述了高性能信号链中电源纹波的影响并深入探讨如何优化高速数据转换器的配电网络(PDN)。我们比较了PDN和优化后的PDN,看看哪些地方可以改进。

非常见问题解答—第188期:抑制复杂的FM频段传导EMI的策略

EMI性能在噪声敏感型系统中至关重要,尤其是涉及开关模式电源的情况下。特别是FM频段(76 MHz至~108 MHz),有时很难降低该频段的EMI水平,并通过EMI测试,往往是最后一个达到要求的频段。为何高频FM频段的干扰如此难以消除?低频(AM频段)传导辐射主要由差分模式噪声引起。高频传导辐射主要由共模噪声引起。共模噪声电流由PCB上电压变化的节点产生。

A²B技术和数字麦克风如何在新兴汽车应用中实现出色的性能

MEMS技术正迅速成为麦克风行业的新标准。将一个MEMS传感器和一个模数转换器集成在一个IC中,即可得到一个数字麦克风,它提供数字信号,以供微控制器处理。此解决方案与汽车音频总线®的组合已成为许多以矩阵方式集成多个麦克风的应用所遵循的标准。如此,可以轻松将音频算法添加到系统中,例如降噪、环境噪声消除、增强型免提模式和乘客声学检测算法。

CTSD精密ADC—第4部分:轻松驱动ADC输入和基准电压源,简化信号链设计

精密CTSD ADC有助消除实现最佳精密性能和简化前端设计过程中的诸多障碍。本文重点介绍新型CTSD ADC最重要的架构特性之一:轻松驱动阻性输入和基准电压源。我们将探讨新CTSD ADC架构如何通过其电阻输入、基准电压源负载、输入驱动和基准电压源驱动来简化设计。要查看本系列CTSD精密ADC的相关文章,请参考第1部分、第2部分和第3部分。

优化信号链的电源系统—第3部分:RF收发器

本文是对关于“信号链电源优化”系列文章(参见第1部分和第2部分)的延伸,重点关注信号链的另一部分—RF收发器。它介绍如何使用灵敏度测试方法来检测设备对来自各电源轨的噪声的灵敏度,以确认需要对哪些电源轨实施噪声滤波。提供经过优化的电源解决方案,可在连接到RF收发器上时,比较它与当前使用的配电网络之间的SFDR和相位噪声性能,从而进一步验证该解决方案。

非常见问题解答—第189期:SAR ADC的隔离

可以在不妨碍高性能系统的性能的情况下实现隔离吗?在有些应用中,需要在高温模拟侧和低温数字微控制器侧之间加设隔离栅。常用方法是对不同的接口使用光耦合器或隔离驱动器。为何不直接在ADC中集成隔离栅?设计中存在各种噪声源,要在不降低高性能SAR ADC的性能的情况下实施隔离是一项挑战。在这篇“非常见问题解答”文章中,我们将介绍关于这项任务的一些基本信息。

用于地震学和能源勘探应用的低噪声、低功耗DAQ解决方案

精密数据采集系统在工业应用中深受欢迎。一些DAQ应用中需要低功耗和超低噪声。本文讨论了与地震传感器相关的应用,其中可从地震数据中提取信息来用于广泛的应用。

如何选择并设计最佳RTD温度检测系统

温度测量在许多应用中都发挥着重要的作用,例如工业自动化、仪器仪表、状态监控或医疗健康。我们将详细介绍与电阻温度检测器(RTD)测量系统相关的设计挑战和考虑事项,以及系统设计人员如何能够利用现有工具轻松地从概念转换到原型制作。

SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?

开关模式电源产生的EMI辐射频谱是由许多参数组成的函数,包括热回路大小、开关速度、压摆率和频率、输入和输出滤波、屏蔽、布局和接地。一个潜在的辐射源是开关(SW)节点。SW节点铜可用作天线,发射快速高效的高功率开关事件产生的噪声。这是大多数开关稳压器的主要辐射源。在本文中,我们将探讨这个问题:SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?

非常见问题解答—第190期:可调高压电源兼具精度和可重复性,适合传感器偏置应用

提供高精度输出的可调高压电源很难构建。时间、温度和生产过程中的差异等带来的漂移通常都会导致误差。传统上使用电阻网络来生成反馈。这也是常见的误差源。在“非常见问题解答”文章中,我们提出一种利用集成电路反馈路径的新颖设计。




[edited by: Admin_ADI at 8:27 AM (GMT -4) on 30 Sep 2021]