相控阵技术使用一系列天线元件,每个元件的相对相位各不相同,从而控制辐射图或波束。波束可以通过电子方式对准各个方向,从而克服机械控制天线所具有的速度受限和可靠性问题。因此,它可以极大地降低尺寸、重量和功耗 (SWaP),使其成为备受雷达、通信、航空航天和电子战等国防应用的青睐。
数字波束形成技术能够同时支持许多波束,可以为系统提供极大的灵活性,近年来越来越受到关注。采用先进过程节点的数据转换器技术的进步使得对 RF 频率进行直接采样成为可能。该技术的一种变化形式是混合式波束形成,其中会创建若干个子阵列,每个子阵列具有自己的信号处理和数据转换器。
ADI 正在打破相控阵设计壁垒以帮助您解决客户的问题。而且正在使相控阵可用于军事应用以外的其他应用,可以帮助客户开发适当的解决方案并使其快速上市。
并且拥有一个全才合作伙伴有多重要,其可以凭借丰富的相控阵经验和业界最全面的组件和技术产品组合进行快速响应;
ADI具有全方位的集成和封装能力,能够在从原始裸片到集成解决方案的整个范围内满足您需求;
ADI拥有 50 年以上的深刻见解、丰富经验和经过验证的成果。
用于雷达的相控阵
- 显著提高雷达性能和灵活性
- 外形尺寸更小、重新定位速度更快,并且可以更轻松地跟踪多个目标
用于航空航天的相控阵
- 对带宽日益增长的需求正在推动 SATCOM 应用的适应
- 下一代技术将会提高同时访问和用户吞吐量
用于军事通信的相控阵
- 同时访问多个无人驾驶飞行器 (UAV) 或近地轨道 (LEO) 卫星进行信号切换
- 帮助满足对更快、更经济、更灵活高容量系统的需求

[edited by: Admin_ADI at 12:11 PM (GMT -4) on 1 Aug 2021]