ADI 全新中文资料(2021 年 5 月)

5月中文资料更新了,各位小伙伴快来呀~

ADI公司在线研讨会

状态监控(CbM)开发平台,从振动检测到算法开发

堵车路上听什么?新世代车载音频系统及软件定义汽车

利用隔离栅极驱动器实现SiC短路保护

视频 VIDEO

针对Microsoft Teams Rooms和会议应用的ADI AEC

CN0549 - CbM开发平台

ADI的3D映射支持的家庭机器人

ADI提供的非接触式生命体征监测

AD7606C-18:8通道DAS、1MSPS输入、同步采样ADC

ADI远程患者监护平台

CN0549:状态监控开发平台

LT8336:40V、2.5A、低IQ同步升压Silent Switcher

使用ADI的飞行时间解决方案进行人体跟踪

ADI的3D扫描让居家购物成为现实

利用ADI飞行时间技术跟踪手势和动作

LTC4238:高压大电流热插拔控制器

ADI提供的单对PoE

技术文章 TECHNICAL ARTICLE

经典仪表放大器(PGIA)的新版本提供更高的设计灵活性

如何选择升压调节器/控制器IC并使用LTspice选择外围组件

使用LTspice进行工程电源和MEMS信号链模拟

通过提高集成度为楼宇自动化控制器创造价值

ADI射频收发芯片助力ETC路侧模块开发

如何使用LTspice生成LED驱动器的波德图

如何最佳计算数模转换器的信号链误差预

模拟对话 ANALOG DIALOGUE

解密RF信号链:特性和性能指标

优化信号链的电源系统  第2部分:高速数据转换器

CTSD精密ADC  第3部分:实现固有混叠抑制

学子专区—ADALM2000实验:发射极跟随器(BJT)

非常见问题第188期: 抑制复杂的FM频段传导EMI的策略

应用笔记 APPLICATION NOTES

AN-270:使用IC 采样保持放大器

AN-560:低压放大器

AN-2033:校准ADPD188BI光学烟雾和气雾剂检测模块

AN-2046:按照IEC 61000-4-x和CISPR 11标准测试、采用AD5758和ADP1031、适合工业过程控制应用的模拟输出设计

AN-138:兼容SPICE的运算放大器宏模型

数据手册 DATA SHEET

AD4110-1:具有 24 位 ADC 且适用于工业过程控制系统的通用输入模拟前端

AD7606C-16:8通道DAS、内置16位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC

LTC6803-1: 多节电池的电池组监视器

学习指南 TUTORIALS

MT-090: 采样保持放大器

MT-060:在电压反馈(VFB)和电流反馈(CFB)运算放大器之间选择